ニュースルーム - 会社案内

製品サポート

PX2-5000シリーズ一部モデル販売終了のご案内

Posted on February 19, 2016

昨年 6 月より発売しております PX3 シリーズが順調に浸透してきたことにより、基本電源仕様が重複 する PX2 シリーズ製品の販売終了を以下の通り、ご案内させていただきます。

つ き ま し て は、 今後は 上位 後継 にあ た り ま す モデル に て 、 引 き 続 き 、 さ ら な る ご 拡販 活動 、 ご提案を頂けますよう、お願い申し上げます。

ご不明点などございましたら担当営業までお問い合わせ下さい。

販売終了対象製品型番:

   

販売終了本体型式

該当延長保証

上位後継モデル
本体型式

PX2-5138JR

WARPX2-5138JR/1

WARPX2-5138JR/2

PX3-5138JR

PX2-5472JV-A1

WARPX2-5472JV-A1/1

WARPX2-5472JV-A1/2

PX3-5472JV

PX2-5496JV-A7

WARPX2-5496JV-A7/1

WARPX2-5496JV-A7/2

PX3-5496JV

PX2-5497JV-A1

WARPX2-5497JV-A1/1

WARPX2-5497JV-A1/2

PX3-5497JV

※PX3 シリーズの延長保証型番は、別途ご案内させていただきます。

販売終了スケジュール:

   

販売終了通知日

2016 年 2 月 18 日(木)

販売終了日(最終受注日)※

2016 年 5 月 27 日(金)

最終出荷日※

2016 年 7 月 29 日(金)

エンジニアリングサポート終了日

2016 年 12 月 27 日(火)

サポート終了日

2018 年 12 月 27 日(木)

○用語について

   

販売終了日:

この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後 の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。

最終出荷日:

販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきま す。以降の出荷はございません。

エンジニアリング
サポート終了日:

バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える 対応を終了させていただきます。

サポート終了日:

エンジニアリングサポートのみではなく、RMA 対応・各種ワランティサポートの 最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。

○販売終了モデルと上位後継モデルの主な差異に関する補足:

  • 一部モデル型式名の最後につく枝番「-A1」, 「-A7」などは、入力ケーブルの長さが、 それぞれ、1.5m、1.0m と個別指定されたモデルとなっております。
    後継モデルは、標準 3.0m のケーブルとなります。

    ※弊社では、従来より、ETO(Engineer-To-Order)による個別カスタマイズ対応を行っていたため、 一部モデルでは、ケーブル長を指定した形で販売しているためです。ご留意ください。
  • PX2- 5472JV-A1 は、本体高さ(長さ) 1298mm ですが、PX3-5472JV は、1539mm となります。
  • その他、PX2 シリーズと PX3 シリーズの差異部分;

PX3-5000 シリーズの主な特長

  • 消費電力を 1W から 1%の高精度で計測可能
  • ラッチ型リレーを採用した従来比 67%省エネ設計。ラッチリレーでシーケンス制御可能(特許 出願中)にし、突入電流を防止
  • コントローラー部分をホットスワップで脱着可能。コントローラー部分のみを交換・修理可能 (0U タイプのみ
  • 60℃の高温環境対応
  • PDU 本体のディスプレイが LCD カラーディスプレイになり、デジタル表示でオンサイトでの視認 性、操作性向上
  • USB-A ポートを拡充し 3 つの USB ポート(USB-A x2 ポート、USB-B x1 ポート)を搭載。  USB カスケード接続や、Web カメラ接続、USB メモリ―によるバルクコンフィグ設定などの運用 面の向上
  • 30A 以上のモデルに搭載するサーキットブレーカー部分の形状をロープロファイル設計に変更