ニュースルーム - 会社案内

製品サポート

AID-2054について

Posted on February 29, 2016

特定の Lenovo 製 M4/M5 サーバにおいて、ビデオ信号出力時の水平同期信号部分に200mV 程度のオフセットが含まれている場合がございます。
弊社製品である CIM(Computer Interface Module)では標準的なビデオ信号を想定して同期信号を 0V で認識するようになっているため、画面表示に問題が発生する場合がございます。

<標準的なビデオ信号(イメージ)>

<Lenovo製M4/M5サーバのビデオ信号(イメージ)>

AID-2054は、問題となるオフセットを解消するために開発されました。

接続方法は以下のとおりです。