Accueil » Ressources » Projets Client Réalisés » Legrand’s personalized service enhances the value of the new Nexpand cabinets in the DTIX data center - DTIX
Le modèle de DTiX repose sur la qualité et la sécurité. A commencer par la très haute disponibilité d’une architecture de conception en équivalence Tier III de l’Uptime Institute, pour garantir un taux de disponibilité élevé (supérieur à 99,98%), et une maintenance des chaînes électriques et climatiques sans coupure.
DTiX offre également un environnement sécurisé et normé (ISO 27001), l’optimisation énergétique (ISO 14001), et l’engagement sur le Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centres de l’Union européenne. Ces certifications sont doublement importantes, pour l’entreprise car elles représentent le socle des bonnes pratiques qu’elle s’impose, et pour ses clients qui y trouvent une réponse à leur besoin de criticité.
On notera enfin, pour en terminer avec les présentations, que DTiX vise un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,5. Cet indicateur mesure l’efficacité énergétique du data center, qui en particulier produit du froid en N+1 via 3 groupes en free-cooling intégré.
En adoptant une gestion énergétique vertueuse de ses infrastructures, DTiX respecte le Code of Conduct. Mais la démarche va plus loin encore et souligne la volonté de ses fondateurs à s’engager dans une démarche responsable.
LES BAIES NEXPAND RENFORCENT LA MODULARITÉ DE L’OFFRE DTIX
Le data center a souhaité proposer à ses clients une infrastructure modulaire à la baie ou en demi-baie, et jusqu’aux suites privatives (un espace sécurisé à l’intérieur d’une salle) à partir de 6 baies (12 m²) et en cold-corridor qui supporte le free-cooling.
Ses designers ont trouvé dans Legrand Data Center Solutions et ses baies Nexpand une solution personnalisée adaptée à leurs besoins. Les équipes du fabricant ont participé en amont, dès le début du projet, à l’urbanisation des salles pour concevoir une architecture en cold-corridor, allée froide en face avant de deux rangées de baies 47u (600x1200).
Le choix des baies et leur urbanisation dans les salles a été une étape essentielle dans la conception de l’offre DTiX. Pour répondre à ses objectifs de haute disponibilité et de sécurité des infrastructures IT qui vont prendre place dans les salles, une baie sur mesure a été créée afin qu’elle corresponde au besoin d’hébergement. Legrand a ainsi accompagné la conception du data center pour composer les baies qui embarquent des accessoires qui ont su faire la différence :
Un détail, qui en réalité est loin d’en être un, a également retenu l’attention et séduit DTiX : les baies Nexpand sont de couleur blanche, ce qui dénote du traditionnel noir et améliore la luminosité générale de la pièce.
Résultat apprécié, les baies Nexpand enrichissent le data center d’une impression de sérénité et de propreté qui sied à un data center moderne et efficient.