À Propos

Le nouveau système de surveillance des circuits divisionnaires de Raritan apporte de nouvelles connaissances sur la capacité énergétique des centres de données

Posted on February 23, 2016

—Il améliore le temps de disponibilité et réduit la consommation électrique avec un comptage et une surveillance intelligents des circuits divisionnaires—

Levallois-Perret, France (24 Février 2016) — Raritan, un important fournisseur de solutions intelligentes de gestion des centres de données et de distribution électrique des baies, a présenté aujourd’hui un tout nouveau système de surveillance des circuits divisionnaires (BCM - Branch Circuit Monitoring) qui améliore la visualisation en temps réel de la capacité électrique et de l’utilisation énergétique dans les colocalisations et autres centres de données.  Le nouveau système prend en charge la surveillance en temps réel des circuits divisionnaires au niveau du tableau de contrôle, de l’unité de distribution de puissance au plancher, du panneau de puissance à distance ou de la gaine de distribution au plafond.

Pour surveiller la consommation énergétique en amont depuis les baies d’équipements informatiques, le nouveau BCM exploite la technologie des PDU pour baies de troisième génération de Raritan.  Il est essentiel d’avoir une visibilité complète de la chaîne énergétique pour gérer l’état des centres de données.  Par exemple, si le courant d’un circuit s’approche de la limite du disjoncteur, le BCM envoie une alerte au personnel qui pourra alors prendre des mesures pour éviter les pannes en cascade. Le BCM est également modulaire, ce qui signifie qu’il peut être dimensionné si nécessaire et en tant que besoin, le rendant plus rentable que les solutions concurrentes.

« Notre solution de BCM fournit aux gestionnaires de centres de données et d’installations une vue en temps réel et un historique de la capacité électrique et de l’utilisation énergétique sur le secteur et les circuits divisionnaires, dans un tableau de contrôle, un panneau de puissance à distance ou une gaine de distribution au plafond », a déclaré David Wood, directeur des activités énergétiques chez Raritan.  « Que vous modernisiez une installation existante ou planifiez d’agrandir ou de construire un nouveau bâtiment, le système BCM de Raritan peut vous aider à réduire les coûts énergétiques, à surveiller l’utilisation électrique et à éviter les temps d’arrêt ». 

Pour les centres de données de colocalisation, BCM offre une visibilité sur la quantité d’énergie utilisée par les équipements des clients et contribue à renforcer les contrats de niveau de service (SLA).  Il mesure les kWh avec une précision ISO/SEC de +/- 0,5 % compatible avec la facturation.  Il collecte également des données sur : A, V, kW, kVA et le facteur de puissance.  Les données sont accessibles à distance via une interface Web, ou localement sur un écran couleur haute résolution ou encore sur tablette.

Le système peut facilement être configuré en chargeant la planification des panneaux par le biais d’une clé USB, éliminant ainsi les erreurs de saisie manuelle.  Les informations recueillies par le système BCM peuvent être partagées avec un système de gestion technique des bâtiments (BMS) ou un logiciel de surveillance énergétiquepour la gestion des infrastructures de centres de données (DCIM), comme celui du partenaire de Raritan, Sunbird Software. Le BCM prend également en charge les capteurs environnementaux pour la surveillance de la température et de l’humidité.

Le nouveau système modulaire facile à installer est composé de contrôleurs de compteurs de puissance (PMC), de modules de comptage de puissance (PMM), de transformateurs de courant (CT) et de diverses enveloppes.  Lors de l’installation, le système détecte automatiquement la direction de l’installation du CT et règle l’orientation afin de prévenir les erreurs coûteuses nécessitant une réinstallation.  Il n’y a aucune interruption des services existants, car les transformateurs de courant peuvent être fixés autour des circuits sous tension sans qu’il soit nécessaire de mettre les baies d’équipement hors tension.

Que disent les clients et partenaires à propos du BCM de Raritan

« La surveillance des circuits divisionnaires de Raritan nous permet de dimensionner facilement notre solution de surveillance pour adapter rapidement nos besoins en constante évolution, sans un investissement en capital important. L’approche du BCM fournit des renseignements précis sur les installations des clients tout en préservant la ligne de démarcation entre nos équipements et ceux de nos clients.  Pour être brefs, nous avons à présent une image complète de notre infrastructure électrique »—Paul Carr, gestionnaire du centre de données - Services des centres de données chez Unisys.

« Nous aimons le kit BCM, car il est compact, mais aussi facile à installer et à configurer.  Il offre de nombreuses fonctions utiles qui nous permettent d’avoir une visibilité totale sur la consommation électrique de nos baies, sur la capacité énergétique disponible et sur les seuils de capacité.  C’est aussi simple que cela ! » —Aurel Vasilescu, développement de l’installation des centres de données chez T-Mobile République tchèque. 

« Le nouveau système BCM de Raritan apporte un nouveau niveau de précision et de nombreuses informations énergétiques aux exploitants de colocalisation et de centres de données traditionnels.  Par conséquent, un plus grand nombre de centres de donnée peuvent bénéficier de la surveillance en temps réel de l’utilisation énergétique et des niveaux de capacité des baies, et générer facilement des rapports de facturation énergétiques à l’aide du logiciel de surveillance DCIM IQ® de Sunbird Power ».—James Cerwinski, directeur chez Sunbird Software

Disponibilité

Le BCM de Raritan est disponible dans le monde entier à compter d’aujourd’hui par le biais du canal complet de revendeurs et de distributeurs.  Il est disponible sous forme d’un kit de surveillance des circuits divisionnaires (BCM) et d’un kit de surveillance des gaines de distribution (BWM).  Le BCM est suffisamment simple pour qu’un électricien habilité puisse l’installer et le configurer.  Des options de montage sont disponibles et notamment en sous-plancher, en montage mural, dans une baie informatique et sur un rail DIN. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter: www.raritan.fr/bcm

À propos de Raritan

Raritan, une société Legrand, est un innovateur reconnu de solutions de gestion de l’alimentation et de KVM sur IP pour les centres de données de toutes tailles.  Dans plus de 76 pays et 50 000 sites dans le monde entier, les solutions matérielles primées de Raritan augmentent l’efficacité énergétique, améliorent la fiabilité et accroissent la productivité.  Pour obtenir plus d’informations, visitez le site Raritan.com, ou suivez-nous sur le blog de Raritan.

# # #


Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022