À Propos

Le portefeuille de solutions d'alimentation électrique intelligentes de Raritan est devenu encore plus évolué grâce au nouveau contrôleur, avec des fonctionnalités qui viennent renforcer la disponibilité du centre de données.

Posted on March 14, 2017

—Basé sur une plateforme à l’architecture pérenne pour mieux relever les défis actuels et futurs du centre de données—

LEVALLOIS-PERRET (14 mars 2017) — Raritan, à la fois une marque Legrand et un fabricant leader en solutions intelligentes de gestion d’infrastructure pour centre de données et de distribution électrique pour rack, a annoncé aujourd’hui la sortie de son portefeuille de produits d’alimentation électrique intelligents de nouvelle génération. Basée sur le nouveau contrôleur avancé iX7™, la nouvelle gamme d’unités intelligentes Raritan pour rack (iPDU) offre désormais des fonctionnalités de gestion additionnelles qui aident les centres de données à pérenniser leurs infrastructures.

Dépassant la simple distribution électrique efficace et fiable, les unités iPDU associées au nouveau contrôleur iX7 embarqué, offrent une mémoire et une puissance de calcul supérieures pour la prise en charge des nouvelles applications, ainsi que pour la collecte et l’analyse des informations liées à la consommation électrique des équipements informatiques, à la capacité disponible dans le centre de données et à l’environnement ambiant des armoires. Les nouvelles unités iPDU offrent également une plus grande capacité de mesure et plus de points de collecte des informations liées à l’infrastructure.

Elles proposent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la disponibilité, y compris la mise en réseau redondante et le partage d’alimentation, de même que des fonctionnalités de réduction des coûts, telles que la configuration en cascade étendue des unités iPDU pour réduire les coûts d’implémentation des réseaux et ceux des ports IP et des branchements onéreux.

Les remises à niveau des équipements informatiques se produisent de plus en plus souvent dans les centres de données, dans la mesure où ces derniers se transforment pour répondre aux nouvelles demandes commerciales et numériques. « Pour garder le rythme et répondre aux nouvelles exigences en évolution, Raritan a conçu son contrôleur - le cerveau de l’iPDU - avec une plus grande marge disponible et plus de capacités de personnalisation pour prendre en charge les futures applications définies par l’utilisateur », déclare David Wood, directeur des solutions d’alimentation chez Raritan.

« Par exemple, pour ses centres de données de pointe ou ses installations en co-implantation, un client peut souhaiter utiliser l’autorisation d’accès biométrique à plusieurs niveaux pour ouvrir et fermer les portes des armoires distantes. Et bien, nos nouvelles unités iPDU avec contrôleur iX7 permettent cette application, », ajoute David Wood. « Ou bien, un client peut vouloir à un moment donné, profiter de vitesses de réseau plus élevées. Et nos unités iPDU sont compatibles Gigabit Ethernet. Quel que soit le problème à résoudre, nos unités PDU intelligentes sont suffisamment polyvalentes et puissantes pour gérer de nouvelles applications de gestion pour centre de données, sans avoir à passer par une refonte totale de l’infrastructure d’alimentation et de surveillance. »

Parmi les nouvelles fonctionnalités apportées par le contrôleur iX7 :

  • Partage d’alimentation redondant - Dépassant le concept typique de double alimentation présent dans les armoires de centre de données, un câble Cat5 standard permet de raccorder les contrôleurs iX7 des unités iPDU des côtés A et B. En cas de perte d’alimentation sur l’une des arrivées, la seconde unité iPDU alimente les deux contrôleurs et une alerte instantanée est envoyée pour informer de la coupure d’alimentation ; ainsi la connectivité à l’une et l’autre des unités iPDU est assurée. Les appareils branchés en aval dans l’arborescence, y compris les sondes ambiantes, demeurent alimentés et visibles sur le tableau de bord, permettant ainsi un délai moyen de réparation plus court et une meilleure disponibilité.
  • Double réseau pour la fiabilité et plus d’options d’accès - Pour les connexions et accès requérant une haute disponibilité, la fonctionnalité Double réseau permet aux utilisateurs de se connecter à une unité iPDU à partir de deux réseaux distincts. De plus, vous pouvez définir de manière précise l’accès utilisateur et les autorisations pour chaque réseau, par exemple « Accès surveillance uniquement », ce qui donne la possibilité d’affecter des ressources autorisées supplémentaires pour surveiller la disponibilité de l’alimentation et la consommation électrique. Par exemple, les utilisateurs peuvent autoriser l’accès à leur unité iPDU et aux données d’alimentation à un fournisseur en co-implantation sur un réseau distinct, sans avoir à lui donner accès au réseau local.
  •  
  • Configuration en cascade étendue par association et appairage de connexions USB et Ethernet - Réduisez les coûts de mise en œuvre du réseau, y compris les branchements IP onéreux, en partageant un seul port Ethernet. Choisissez la meilleure façon de connecter en chaîne jusqu’à huit unités iPDU, à l’aide d’un des deux ports USB, ou bien exploitez le port Gigabit Ethernet pour une configuration en cascade.
  • Nouvelle interface utilisateur HTML simple d’utilisation - Cette nouvelle interface facilite la visualisation des données d’alimentation des centres de données et celle des informations liées à l’environnement ambiant. L’interface graphique Web de type responsive est accessible à partir de n’importe quel appareil ou tablette, ou directement à partir d’un ordinateur de bureau.  Le tableau de bord nouvellement conçu fournit les informations les plus importantes à portée de main, afin de contrôler facilement l’état de votre unité iPDU, ainsi que l’historique de consommation d’énergie d’une armoire.  Il fournit également des indications d’alerte et d’alarme faciles à identifier, afin d’agir rapidement et de prévenir les coupures potentielles.
  • Écran TFT couleur à plus haute résolution - L’écran lumineux change de couleur en fonction du niveau d’alerte détecté par les unités iPDU. Vos techniciens sur site peuvent identifier rapidement celles dont les seuils ont été dépassés, obtenir immédiatement les informations correctes sur l’alimentation électrique et ainsi agir en conséquence.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur, pour visualiser la vidéo présentant les nouvelles fonctionnalités.

Disponibilité
Les unités iPDU équipées d’un contrôleur iX7 sont disponibles dans le monde entier dès aujourd’hui. L’assistant de sélection de produit en ligne (raritan.com/product-selector) permet aux clients d’identifier clairement les configurations d’unités iPDU équipées du dernier contrôleur iX7. Les clients qui possèdent déjà des unités iPDU Raritan peuvent tirer parti des nombreuses nouvelles fonctionnalités en utilisant le nouveau microprogramme iX7. 

Portefeuille de solutions d’alimentation Raritan

Conscient de l’importance des unités PDU pour rack en tant que meilleur point de surveillance dans un centre de données, Raritan a été le premier fabricant (en 2007) à ajouter un processeur programmable par l’utilisateur dans une unité PDU pour rack en réseau, afin de créer une plateforme permettant de rendre les racks plus évolués et les centres de données plus intelligents. Ainsi, les opérateurs de centres de données peuvent désormais surveiller l’énergie, la capacité en matière de puissance, la température, l’humidité et l’état des unités PDU, des lignes, des disjoncteurs et des prises individuelles, ainsi que redémarrer à distance des équipements informatiques.

Aujourd’hui, tous les produits d’alimentation électrique Raritan sont construits sur la plateforme technologique Xerus™, qui comprend une pile de microprogrammes et une carte circuit matérielle conçue et détenue par Raritan. L’architecture ouverte du microprogramme prend en charge tous les langages de programmation et les méthodes de script pour développer et adapter les applications pour centre de données et pour maximiser l’interopérabilité entre les périphériques. Xerus fournit également les protocoles de sécurité et d’authentification d’accès les plus récents, tels que des mots de passe forts, des profils utilisateurs multiples, LDAP et RADIUS, ainsi que des API ouvertes compatibles avec les systèmes de gestion BMS, DCIM et autres.

L’annonce par Raritan de son portefeuille de produits d’alimentation intelligents de nouvelle génération a été faite lors de la conférence « DatacenterDynamics-Enterprise » à New York. Elle fait suite au lancement récent par Legrand de son programme Eliot (Electricity + IoT) en Amérique du Nord. Pour plus d’informations concernant Eliot, rendez vous sur legrand.us/eliot.

À propos de Raritan
Raritan a débuté en 1985 par le développement de commutateurs KVM destinés aux professionnels de l’informatique pour la gestion des serveurs à distance. Actuellement, en tant que marque de Legrand, Raritan est devenu un fournisseur leader d’unités PDU intelligentes pour rack, de commutateurs KVM et autres solutions de gestion d’infrastructure pour centre de données. Ses solutions augmentent la fiabilité et l’intelligence des centres de données dans le monde entier, et sont présentes dans neuf des dix premières entreprises technologiques du classement Fortune 500. Pour en savoir plus, rendez vous sur Raritan.com, LinkedIn ou Twitter.

À propos de Legrand - Amérique du Nord
Legrand est un spécialiste mondial dans le domaine des infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment. Son offre complète de solutions destinées aux secteurs commercial, industriel et résidentiel en fait une référence pour les clients du monde entier. L’innovation permettant un flux constant de nouveaux produits à forte valeur ajoutée est un vecteur privilégié de croissance, incluant notamment les dispositifs connectés issus du programme Eliot (Electricity and IoT) initié par Legrand. Le chiffre d’affaires de Legrand s’est élevé à 5,3 milliards de dollars en 2015. Legrand bénéficie d’une forte présence en Amérique du Nord et Centrale, avec un portefeuille de lignes de produits bien connus qui incluent C2G, Cablofil, Electrorack, Luxul, Middle Atlantic, Nuvo, OCL, On-Q, Ortronics, Pass & Seymour, Pinnacle, QMotion, Quiktron, Raritan, Solarfective, Vantage, Wattstopper et Wiremold. Legrand est coté sur Euronext Paris et composant de plusieurs indices boursiers dont le CAC40, le FTSE4Good, le MSCI World, l’ASPI, la notation d’entreprises Oekom et le DJSI (code ISIN FR0010307819) www.legrand.us.

# # #

Tous les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

 

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022