À Propos

Annonce du nouveau commutateur MasterConsole Digital DUAL KVM

Posted on February 23, 2021

Le nouveau commutateur permet aux utilisateurs de travailler de manière productive avec des écrans doubles

Croissy-Beaubourg - 23 février 2021 –  Raritan®une marque de Legrand® et l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de gestion de centres de données et de distribution d’énergie en rack, a annoncé aujourd’hui le commutateur KVM MasterConsole Digital-DUAL (MCD-DUAL). Le commutateur KVM double -moniteurs de la société consolide l’accès et le contrôle de plusieurs serveurs avec un double-écrans via une seule console prenant en charge une sortie double affichage, HDMI, DisplayPort, DVI et vidéo VGA. Ces caractéristiques font du commutateur un outil idéal pour les besoins en matière d’art et de conception graphique, de diffusion et de service à la clientèle, de salles de contrôle, d’ingénierie, de finance, de fabrication et autres besoins multi-écrans.

Le MCD-Dual est disponible en deux modèles à un utilisateur, le MCD-104 DUAL qui se connecte à 4 serveurs avec double -écrans, et le MCD-108 DUAL qui se connecte à 8 serveurs avec double-écrans. Les deux modèles peuvent être montés en cascade sur deux niveaux pour prendre en charge jusqu’à 64 connexions. Le KVM à double- moniteur offre un affichage convivial à l’écran et des touches de raccourci pour accéder aux ordinateurs connectés. En outre, la commutation pratique et sans barrière de la souris permet aux utilisateurs de déplacer la souris pour accéder au bord du moniteur, puis la souris se déplace automatiquement vers le 2e écran. Parmi les autres caractéristiques, on peut citer:

● Installation et configuration simples et plug-and-play.
● AutoScan permet aux utilisateurs d’analyser les serveurs à des taux variables et permet également à AutoSkip de contourner les canaux inactifs.
● La technologie “Keep-alive” permet aux utilisateurs d’ajouter, de supprimer et de remplacer à chaud des composants sans interrompre les serveurs en service.

“Le commutateur KVM Digital-DUAL MasterConsole de Raritan est la continuation de notre gamme de dispositifs MasterConsole qui fournissent un point d’accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l’encombrement d’un clavier, d’une souris et d’un écran dédiés pour chaque ordinateur ou serveur”, a déclaré Richard Dominach, directeur de la gestion des produits chez Raritan. “Avec cette nouvelle version, la MasterConsole prend désormais en charge les serveurs à double-écrans avec deux sorties vidéo. Les modèles MCD Dual sont vraiment uniques dans leur prise en charge des serveurs à double-écrans utilisant les formats vidéo HDMI, DisplayPort, DVI et VGA - le tout dans un seul commutateur ! 

Visitez www.raritan.com/eu ou envoyez un courriel à sales.europe@raritan.com pour plus d’informations.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022
Accès KVM sur IP sécurisé local ou à distance pour salles serveurs de succursales
Posted on September 14, 2020
New KVM-Over-IP Switch with Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan en tête du marché mondial des commutateurs KVM-sur-IP
Posted on November 25, 2019
Des possibilités étendues de cartographie de l’alimentation électrique des racks grâce à la solution de verrouillage de Raritan
Posted on October 24, 2019