À Propos

Raritan rend sa nouvelle unité intelligente de distribution électrique pour rack plus efficace sur le plan énergétique afin d’aider les centres de données à réduire leurs coûts

Posted on October 21, 2014

—Le produit de troisième génération offre des relais de verrouillage à faible consommation d’énergie et trois ports USB ; Décroche un prix dans le domaine de l’énergie—

ORLANDO, Floride, 20 octobre 2014 - Raritan, un fabricant leader de solutions de gestion d’infrastructure pour centre de données (DCIM) et de distribution électrique pour rack, a présenté aujourd’hui son unité intelligente de distribution électrique pour rack (iPDU) de nouvelle génération – le modèle PX3 – offrant des fonctionnalités d’économie d’énergie et d’autres perfectionnements visant à aider les centres de données à mesurer et surveiller la consommation électrique, le refroidissement et l’état de santé général. L’annonce a été faite à l’occasion de la conférence mondiale sur les centres de données de l’AFCOM.

Faisant avancer sa charte visant à aider les centres de données à économiser l’énergie, les nouveaux modèles commutés d’iPDU de Raritan utilisent des relais de verrouillage (bistables) en instance de brevet ne consommant pas d’électricité pour rester dans leur état activé ou désactivé désigné. Un centre de données avec 100 armoires, par exemple, peut économiser plus de 6 000 dollars par an au niveau de ses coûts d’énergie et de refroidissement en utilisant le PX3. En cas d’interruption de l’alimentation, le PX3 peut être préconfiguré pour que ses relais restent verrouillés dans leur dernier état ou entreprendre une séquence personnalisée de mise sous tension. Raritan a également ajouté un troisième port USB à tous ses modèles PX3, offrant ainsi un port USB-B et deux ports USB-A.

La nouvelle PDU pour rack est la troisième génération de la première PDU véritablement intelligente du secteur. Reconnaissant qu’une PDU pour rack offre l’un des meilleurs points de surveillance dans un centre de données, Raritan a été le premier à ajouter un ordinateur programmable par l’utilisateur à une PDU pour rack afin de créer une plateforme pour obtenir des racks plus intelligents et des centres de données intelligents. 

L’iPDU rend les racks plus intelligents en permettant une surveillance de l’énergie en sortie en temps réel, une surveillance de l’environnement avec des capteurs plug-and-play, et en offrant d’autres informations importantes. À partir de l’affichage LCD de la PDU ou d’un navigateur Web, les opérateurs de centres de données peuvent surveiller la consommation d’énergie, la température, l’humidité et l’état des PDU, des lignes, des disjoncteurs et des sorties individuelles. Les données collectées par le PX3—qui mesure la consommation d’énergie en kWh en temps réel avec une précision de +/-1% compatible avec la facturation – peuvent faire l’objet d’une analyse et d’un suivi plus poussés en utilisant le logiciel de gestion d’énergie DCIM Power IQ® de Raritan.

Trois générations de succès
« On retrouve les iPDU de Raritan dans des centres de données du monde entier, elles y collectent des informations aidant les centres de données à être plus efficaces et plus fiables, tout en permettant une exploitation avec des coûts réduits », a déclaré David Wood, Directeur des solutions de gestion de l’énergie chez Raritan. « Notre présentation aujourd’hui du modèle PX3 avec des relais de verrouillage est un autre exemple de la manière dont les iPDU de Raritan contribuent à la réduction des coûts d’exploitation. »

La branche Énergie de Raritan – qui possède quatre brevets et compte deux brevets en instance – a présenté une large gamme de premières industrielles et a reçu de nombreux prix. Plus récemment, le PX3 a remporté le prix allemand des centres de données dans le domaine de la Technologie d’énergie. Le prix, présenté à Francfort, reconnait les produits et projets permettant d’améliorer l’efficacité énergétiques des centres de données.

L’iPDU de Raritan est la première à offrir : un ordinateur programmable par l’utilisateur ; un port pour ajouter des capteurs de température, d’humidité et d’autres capteurs ; et des ports USB pour la mise en réseau par Wifi, le branchement en cascade de PDU et des webcams pour la sécurité. Elle est également la première iPDU disponible dans de multiples couleurs pour aider à identifier et à localiser les voies de distribution de l’électricité et à différencier de multiples PDU dans un rack. Le PX a aussi obtenu la première certification IEC 62368-1 d’Underwriters Laboratories.

Pour écouter des témoignages de clients expliquant comment ils tirent profit des unités intelligentes de distribution électrique de Raritan, veuillez visiter http://www.raritan.com/resources/case-studies/category/power-distribution.

Disponibilité

À compter d’aujourd’hui, l’iPDU PX3 est disponible dans le monde entier. Afin de satisfaire les besoins d’environnements informatiques diversifiés, le portefeuille inclut des PDU pour rack monophasées, triphasées, haute tension (400 V), à mesure aux sorties, à commutation de sorties et non commutées ainsi que des compteurs électriques en ligne. Le PX3 peut être branché en réseau et s’intègre sans difficulté dans les infrastructures existantes de centres de données.

À propos de Raritan
Raritan est un innovateur reconnu pour ses solutions de gestion de l’énergie, son logiciel DCIM et ses commutateurs clavier-écran-souris (KVM) sur IP destinés aux centres de données de toutes tailles. Basée à Somerset, dans le New Jersey, Raritan possède une présence mondiale avec 38 bureaux desservant 76 pays, et compte 50 000 installations de clients dans le monde. Les solutions logicielles et matérielles primées de Raritan améliorent l’efficacité énergétique, la fiabilité et la productivité. Rendez-nous visite sur les sites Raritan.fr et RaritanDCIM.com, ou suivez-nous sur le blog de Raritan.

Raritan est un membre actif de Green Grid, de l’Initiative informatique des défenseurs du climat (Climate Savers Computing Initiative) et du groupe Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). La société a été reconnue par l’EPA pour sa contribution à l’initiative pour les centres de données de l’agence.


Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photos de produits: http://www.raritan.com/about-us/press-kit/raritan-power

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022