À Propos

Raritan présente la station utilisateur IP haute performance pour les activités de diffusion et l'exploitation des salles de commande

Posted on January 7, 2016

—Interface utilisateur la plus productive et la plus puissante du secteur pour accéder aux postes de travail et serveurs, les visualiser et les contrôler à distance—

Levallois-Perret — (7 janvier 2016) — Raritan, un important fournisseur de solutions de gestion intelligente des centres de données, de KVM et de distribution électrique des baies, a présenté aujourd’hui une nouvelle station utilisateur IP pour le commutateur KVM.  numérique Dominion® KX III.  Ensemble, ils fournissent une solution économique basée sur IP aux techniciens, opérateurs, ingénieurs et professionnels de l’informatique qui permet un accès à distance haute performance aux dispositifs informatiques avec l’interface utilisateur la plus productive et la plus puissante du secteur. 

Idéale pour les tâches réalisées dans les studios de diffusion, les salles de commande et les laboratoires, ainsi que dans les bureaux et les centres de données, la solution Station utilisateur KX III prend en charge : deux sessions vidéo 1 920 x 1 080 à 30 images par seconde, la commutation entre les serveurs inférieure à la seconde et huit sessions KVM-sur-IP simultanées ou plus, sur un ou deux écrans.  Contrairement à d’autres solutions KVM haute performance qui nécessitent un réseau séparé, les utilisateurs peuvent accéder et contrôler plusieurs serveurs et autres équipements sur le LAN et/ou le WAN de l’entreprise.  De plus, l’interface Web du KX III permet aux utilisateurs autorisés d’accéder aux équipements connectés à l’aide de leur ordinateur portable ou de leur PC lorsqu’ils sont en déplacement ou en cas d’accès d’urgence depuis leur domicile.

« La nouvelle station utilisateur IP est polyvalente ; elle peut être utilisée pour remplacer ou compléter les systèmes de diffusion onéreux et rigides, ou être utilisée comme une console dans un laboratoire, un studio ou un centre opérationnel.  Elle peut prendre en charge les besoins en performances élevées des techniciens ou des opérateurs, ainsi qu’un accès au niveau du BIOS et aux supports virtuels pour les ingénieurs informatiques et en diffusion », a déclaré Richard Dominach, directeur de la gestion des produits chez Raritan.  « À l’instar du KX III, la nouvelle station utilisateur a été conçue pour dynamiser la productivité en offrant les meilleurs niveaux de performance, de fiabilité, d’utilisabilité, de compatibilité et de sécurité.  Les formats vidéos analogiques (VGA) et numériques, y compris DVI, HDMI et DisplayPort sont tous pris en charge ». 

L’appliance Station utilisateur KX III peut être positionnée de manière pratique : dans la même salle ou à des kilomètres de distance des commutateurs KX III connectés aux serveurs et aux autres équipements.  À l’aide des technologies économiques et évolutives Cat5, Ethernet et TCP/IP, une station utilisateur peut accéder à n’importe quel commutateur KX III à travers l’entreprise.  La station utilisateur peut être positionnée sur un bureau, montée sur une baie standard 19”, ou montée à l’aide d’une fixation VESA à l’arrière d’un écran.

À propos de Dominion KX III
Les commutateurs KVM sur IP sécurisés destinés aux entreprises Dominion KX III de Raritan permettent de gérer à distance au niveau du BIOS jusqu’à 64 serveurs multiplateformes et dispositifs en série dans un seul commutateur.  Avec un accès de niveau BIOS, un serveur est toujours accessible et peut-être redémarré à distance en cas de non-fonctionnement du système d’exploitation du serveur.

Disponibilité
La station utilisateur KX III est disponible dans le monde entier à travers les partenaires de distribution de Raritan. Avec les commutateurs KVM numériques Dominion KX III, la solution Raritan ne représente qu’une fraction du prix de nombreux systèmes de diffusion. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter : www.raritan.com/eu/fr/UserStation

À propos de Raritan
Raritan, une société Legrand, est un innovateur reconnu de solutions de gestion de l’alimentation et de KVM sur IP pour les centres de données de toutes tailles.  Dans plus de 76 pays et 50 000 sites dans le monde entier, les solutions matérielles primées de Raritan augmentent l’efficacité énergétique, améliorent la fiabilité et accroissent la productivité.  Pour obtenir plus d’informations, visitez le site Raritan.com, ou suivez-nous sur le blog de Raritan.
# # #

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022