À Propos

Raritan renforce sa position de leadership dans la DCIM avec dcTrack 2.6

Posted on June 12, 2014

Levallois-Perret (07 février 2012) – Raritan a présenté aujourd’hui le logiciel de gestion d’infrastructures pour centre de données (DCIM) dcTrack® 2.6 qui dispose de nouvelles fonctionnalités de gestion intelligente de la connectivité permettant d’aider les professionnels des centres de données à gérer plus efficacement les connexions réseau et électriques. Avec une meilleure visibilité des connexions de bout en bout des ressources d’infrastructure des centres de données, les capacités inexploitées peuvent être découvertes et utilisées, réduisant ainsi les dépenses opérationnelles et en capitaux. 

La nouvelle interface Web de dcTrack pour la gestion de la connectivité, moderne et facile à utiliser, visualise les circuits électriques et des réseaux de données, deux composants clé des infrastructures de centres de données.  Les circuits sont présentés de bout en bout avec tous les nœuds intermédiaires, fournissant des informations détaillées au sujet de chaque nœud ou point de connexion.  L’outil intuitif de construction de circuit de dcTrack dispose de la flexibilité permettant de modéliser n’importe quelle topologie de réseau de données passant par n’importe quel nombre de panneaux de câblage sans violer les normes de connectivité.  Il permet également à l’utilisateur de modéliser le chemin électrique depuis l’alimentation électrique sans interruption (ASI) du centre de données en passant par les unités de distribution de l’électricité, les disjoncteurs, les ASI des armoires, jusqu’à la charge – les serveurs et les commutateurs – sans permettre aux capacités électriques d’être dépassées au niveau d’un quelconque nœud.

Les vues précises des capacités réseau, électriques et d’espace disponibles offertes par dcTrack aident à déployer les équipements, et aussi à dépanner, car la solution permet d’économiser du temps en localisant et sélectionnant les ressources et les équipements d’infrastructure. dcTrack permet par exemple aux clients de construire un circuit de bout en bout plus précisément dans un laps de temps réduit. Il contribue par ailleurs à économiser des millions de dollars en dépenses en capital en repérant des capacités inutilisées et des ressources d’infrastructure inexploitées dans les centres de données.

« dcTrack aide les professionnels des centres de données à construire et gérer les connexions réseau et électriques, rapidement et efficacement, au lieu d’avoir à compter sur des outils, tels qu’Excel et Visio, qui ne sont pas conçus pour être utilisés comme outils DCIM. Cela élimine les pertes de temps liées à la recherche physique dans les armoires pour voir comment les éléments sont connectés, à chaque fois que vous voulez faire une modification », a déclaré James Cerwinski, responsable logiciels chez Raritan. « dcTrack inspire à une utilisation plus intelligente des ressources dans les centres de données. Les capacités de gestion intelligente de dcTrack fournissent les outils et informations permettant aux centres de données d’utiliser plus efficacement les ressources électriques, de refroidissement, d’espace et de connexion. Cela permet à nos clients de faire de très importantes économies de temps et d’argent ».

Les utilisateurs peuvent créer des connexions plus facilement, avec autant ou aussi peu de sauts que nécessaire. Les connexions peuvent être définies avec le niveau de granularité désiré par les utilisateurs, et cela jusqu’aux niveaux : des attributs des ports physiques ; des attributs logiques, tels que VLAN ; des groupages et du codage de couleur. dcTRack peut utiliser ces définitions pour une gestion intelligente de la création de circuit, tandis que les autres systèmes permettent seulement aux utilisateurs de définir des connexions en saisissant manuellement les informations de connexion dans des champs statiques.  dcTrack permet également de construire des connexions du virtuel au physique – entre des ports virtuels sur des machines virtuelles et des ports physiques sur des hôtes physiques, et de là vers n’importe quelles connexions en amont.

dcTrack et Power IQ sont disponibles sous forme de solution pré-intégrée
Pour aider dcTrack à calculer et suivre la consommation d’électricité et les capacités n’importe où le long du circuit d’alimentation, dcTrack 2.6 et le logiciel de gestion d’alimentation Power IQ® de Raritan sont dorénavant disponibles dans le cadre d’une solution pré-intégrée pour les clients souhaitant déployer ensemble les deux logiciels. dcTrack tire profit de la collecte de données électriques et environnementales de Power IQ fonctionnant avec tous les fournisseurs. Power IQ découvre les capacités inutilisées en déterminant précisément et en temps réel la consommation des équipements individuels des centres de données. Dans de nombreux cas, la consommation réelle correspond à environ 50 % des valeurs de puissance et d’ampérage indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil.

Les capacités additionnelles de gestion précise des biens sont dorénavant également disponibles avec l’utilisation de dcTrack 2.6 et des capteurs et étiquettes intelligents de suivi des biens de Raritan, qui procurent un suivi en temps réel des biens dans une armoire.  Lorsqu’un serveur est déplacé ou installé dans une armoire, la solution électronique de suivi des biens capture les informations et les partage avec dcTrack. En capturant automatiquement chaque activité effectuée dans l’armoire, dcTrack garantit que la politique de changement d’un centre de données est respectée – même lors d’une intervention d’urgence nocturne – et que les registres de stock sont toujours exacts. 


Shands HealthCare gère les capacités de ses centres de données et augmente de 50 % l’efficacité du suivi de ses biens
La solution dcTrack 2.6 de Raritan aide Shands HealthCare, un prestataire de systèmes de santé de premier plan en Floride, pour la planification de ses capacités et le suivi et la gestion de ses biens dans plusieurs de ses centres de données. « Avec dcTrack, nous bénéficions d’une image en temps réel des capacités dans tous nos centres de données en termes d’alimentation, d’espace, de réseau et de refroidissement », a déclaré Joseph Keena, directeur des opérations des centres de données chez Shands HealthCare. « Nous sommes ainsi en mesure de suivre les capacités de nos centres de données plus précisément et d’évaluer nos futurs besoins en matière d’infrastructure ». 

La solution dcTrack aide également Shands HealthCare à suivre ses biens TI plus efficacement. « Avant que nous ayons déployé dcTrack, il était nécessaire que nous nous déplacions sur place dans le centre de données pour confirmer ou infirmer la présence d’un serveur dans un emplacement particulier », a ajouté M. Keena. « Dorénavant, nous pouvons simplement afficher les informations concernant le bien sur l’écran dcTrack et voir que le serveur X est situé dans cette armoire, dans cet U ; ou voir que ce n’est plus un serveur physique mais maintenant un serveur virtuel. Les registres de biens précis nous ont permis d’augmenter de 50 % l’efficacité en termes de localisation de l’emplacement physique d’un bien dans les centres de données ».

dcTrack est intégré au système de billetterie et de traitement des demandes de service LANDesk de Shands, créant un processus de flux de travaux fluide – depuis la création de tickets au déploiement de centre de données. Les demandes arrivent dans le centre de services LANDesk, qui place alors la demande dans dcTrack. En fonction des informations en matière d’espace, d’alimentation et de connectivité réseau, la puissante fonctionnalité de recherche intelligente de dcTrack aide à choisir un emplacement optimal pour l’implantation du serveur. « dcTrack nous guide à travers chaque étape du processus afin de satisfaire une requête pour un nouveau serveur », a précisé M. Keena. « Lorsque l’équipement informatique nous est livré, nous effectuons l’implantation dans l’armoire physique, les connexions et l’étiquetage, puis nous rentrons et clôturons la requête dans dcTrack, qui notifie LANDesk que l’équipement est prêt à être utilisé.  Ce processus rend plus faciles les ajouts et modifications, et améliore la précision de notre stock de biens ». 

À l’avenir, Shands HealthCare prévoit également d’utiliser la capacité de dcTrack à suivre la consommation électrique afin de calculer l’efficacité de l’utilisation d’électricité de ses centres de données.

À propos de dcTrack
Le logiciel dcTrack de gestion d’infrastructures pour centre de données (DCIM) permet d’entretenir des vues précises et en temps réel et des détails granulaires de tous les appareils et de leurs connexions de bout en bout dans les centres de données, y compris les éléments associés aux serveurs, aux réseaux et aux installations. Il offre également des vues en temps réel de la consommation d’électricité du centre de données, de la dissipation de chaleur, de l’espace de planchers surélevés et de l’élévation des armoires. Les capacités de gestion des flux de travaux et des changements de dcTrack, simples à mettre en place et à utiliser, permettent la prise en charge des opérations quotidiennes de gestion des centres de données et réduisent les coûts importants liés à la décentralisation et aux processus manuels associés aux déplacements, ajouts et modifications dans les centres de données. Le moteur de découverte automatique de dcTrack construit et maintient la base de données du stock à jour sur les biens physiques des centres de données et les autres ressources telles que l’énergie, éliminant ainsi les efforts intenses et gourmands en temps liés à la saisie manuelle des informations à suivre. dcTrack propose des tarifs qui évoluent en fonction de votre croissance, basés sur le nombre d’armoires dans votre centre de données.

dcTrack a été citée dans le récent rapport IDC MarketScape sur la DCIM. Le rapport a reconnu Raritan comme un « acteur mondial majeur » dans le domaine de la DCIM.

Pour de plus amples informations sur le logiciel dcTrack, veuillez consulter www.raritan.fr/connectivity-management.

À propos de Raritan (Raritan.fr)
Raritan est un innovateur reconnu en matière de gestion d’alimentation, de gestion d’infrastructures, ainsi que de solutions clavier-écran-souris (KVM) et série destinées aux centres de données de toutes tailles. Dans plus de 50 000 emplacements à travers le monde, les solutions logicielles et matérielles primées de Raritan – dont les unités intelligentes de distribution de l’électricité implantées dans des armoires, les logiciels de gestion de l’énergie ainsi que les produits d’accès KVM-sur-IP et Série-sur-IP – offrent aux directeurs, aux gestionnaires et aux administrateurs de systèmes informatiques et d’installations, le contrôle dont ils ont besoin pour accroître leur efficacité sur le plan de la gestion de la consommation d’énergie, augmenter la productivité de leurs centres de données et améliorer les activités de leurs succursales. Raritan, dont le siège social se situe à Somerset, dans le New Jersey, dispose de bureaux dans le monde entier au service de clients répartis dans 76 pays. Consultez notre site Raritan.fr ou suivez-nous sur le blog de Raritan. Raritan est un membre actif du consortium Green Grid, de la Climate Savers Computing Initiative, ainsi que des associations Leadership in Energy et Environmental Design.  La société a été reconnue par l’EPA (Agence de protection de l’environnement des États-Unis) pour sa contribution à l’initiative de l’agence pour les centres de données

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022