Über Raritan

Raritans BCM: neues System zur Überwachung von Verteilerkreisen ermöglicht umfassenden Einblick in die Stromversorgung von Rechenzentren

Posted on February 23, 2016

– Verbessert Betriebszeit und verringert Stromverbrauch mithilfe intelligenter Messung und Überwachung von Stromzweigen –

Düsseldorf, Deutschland (24. Februar 2016) — Raritan,ein führender Anbieter von Lösungen für die intelligente Verwaltung von Rechenzentren, KVM und Rack Power Distribution, gibt die Markteinführung des BCM-Systems bekannt. Das System zur Überwachung von Verteilerkreisen (Branch Circuit Monitoring (BCM) System) ermöglicht Echtzeit-Einblicke in die elektrische Leistung und den Stromverbrauch in Colocation- und Rechenzentrums-Umgebungen. Dazu zählt die Echtzeit-Überwachung von Stromzweigen beim Verteiler, bei der Floor Power Distribution Unit, beim entfernten Netzschaltfeld oder Overhead Busway.

Um den Stromverbrauch aufwärts der Racks zu überwachen, nutzt das neue BCM die Technik von Raritans Rack-PDUs der dritten Generation. Eine möglichst transparente Sicht auf die gesamte Stromkette ist entscheidend, wenn es darum geht, die Funktionsfähigkeit von Rechenzentren zu managen. Wenn beispielsweise der Strom in einem Verteilerkreis die Grenzen des Trennschalters erreicht, sendet das BCM einen Alarm an den Techniker, der Schritte zur Verhinderung eines Kaskadenausfalls einleiten kann. Das BCM ist zudem modular aufgebaut und lässt sich problemlos erweitern. Dadurch ist es kosteneffektiver als vergleichbare am Markt erhältliche Lösungen.

„Unsere BCM-Lösung bietet Rechenzentren- und Anlagenmanagern historische und Echtzeit-Einblicke in die elektrische Leistung und den Stromverbrauch in Hauptstromkreisen und in den Stromzweigen, in Verteilern, entfernten Netzschaltfeldern oder Overhead Busways“, sagt David Wood, Direktor des Bereichs Power Business bei Raritan. „Ganz gleich, ob Sie eine bestehende Anlage nachrüsten, modernisieren oder gar einen Neubau planen – das BCM-System von Raritan unterstützt Sie dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, den Stromverbrauch transparent zu halten und Ausfallzeiten zu verhindern.“

Für Colocation-Rechenzentren bietet BCM eine Übersicht des individuellen Stromverbrauchs jedes einzelnen Kunden und hilft dabei, Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level Agreements; SLAs) durchzusetzen. Es misst KWh mit ISO/SEC +/- 0,5 % Abrechnungsgenauigkeit. Zudem sammelt es Daten zu: A, V, kW, kVA und zum Leistungsfaktor. Via webbasierter Schnittstelle ist ein Fernzugriff auf die Daten jederzeit möglich.

Das System lässt sich problemlos einrichten, indem das Panel-Layout von einem USB-Stick hochgeladen wird, – Fehler durch manuelle Eingabe werden so vermieden. Informationen, die mithilfe des BCM-Systems gesammelt werden, lassen sich an ein Gebäudemanagementsystem (Building Management System; BMS) oder über eine DCIM Software –  wie sie Raritan Partner Sunbird anbietet –  weiterleiten. Das BCM unterstützt zudem Umgebungssensoren für die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Das neue, leicht zu installierende modulare System besteht aus Controllern zur Leistungsermittlung (Power Meter Controllers; PMC), Modulen für die Leistungsmessung (Power Metering Modules; PMM) sowie Stromwandlern (Current Transformers; CTs). Während der Installation ermittelt das System automatisch die Richtung der CT-Installation und passt die Ausrichtung entsprechend an. Der laufende Betrieb bleibt davon ungestört, da die Stromwandler um die stromführenden Kreise angebracht werden, die Stromversorgung an den Geräteracks bleibt unterbrechungsfrei gewährleistet.

Was Kunden und Partner über das BCM von Raritan sagen

„Der Raritan Branch Circuit Monitor wird es uns erlauben, unsere Überwachungslösung leicht erweitern, um sie dem rasch wechselnden Bedarf anzupassen. Und das, ohne viel Kapital aufbringen zu müssen. Der BCM-Ansatz bietet genaue Einblicke in die Einrichtungen der Kunden und erhält gleichzeitig die klare Trennung zwischen unserer Ausrüstung und der Ausrüstung unserer Kunden aufrecht. Kurz gesagt, wir haben ab sofort ein vollständiges Bild von unserer Stromversorgungsinfrastruktur.“ —Paul Carr, Rechenzentrumsmanager-Data Center Services bei Unisys.

„Wir schätzen das BCM-Kit, weil es kompakt ist und es leicht zu installieren und einzurichten ist. Es bietet viele nützliche Funktionen, die es uns ermöglichen, die volle Übersicht über den Stromverbrauch der Racks, die verfügbare Leistungsfähigkeit und die Kapazitätsgrenzen zu haben. So einfach ist das!“—Aurel Vasilescu, Regional Datacenter Facility Development bei T-Mobile Tschechische Republik. 

„Das neue BCM-System von Raritan hebt die Genauigkeit auf eine neue Stufe und es bietet für die Betreiber von Colocation- und Bestandsdaten-Rechenzentren einen neuen Umfang an Informationen zur Energie. Im Ergebnis können mehr Rechenzentren von der Überwachung des Stromverbrauchs in Echtzeit und der Leistungsfähigkeit der Racks profitieren und sie können mithilfe der Sunbird Power IQ® DCIM Monitoring-Software leicht Berichte zur Energieabrechnung erzeugen.“—James Cerwinski, Direktor bei Sunbird Software

Verfügbarkeit

Raritan BCM ist ab sofort weltweit bei Raritan-Fachhändlern und Vertriebspartnern erhältlich. Es ist als ein Branch Circuit Monitor (BCM-)Kit und als Busway Monitor (BWM-)Kit verfügbar. Die Installation und Einrichtung des BCM ist vom Elektro-Fachmann problemlos durchzuführen. Zu den verfügbaren Montageoptionen gehören die Unterbodenmontage, die Wandmontage sowie die IT-Rack- und DIN-Schienenmontage. 

Weitere Informationen unter: www.raritan.de/bcm

Über Raritan

Das Legrand-Unternehmen Raritan ist ein bewährter Innovator im Bereich Power-Management- und KVM-over-IP-Lösungen für Rechenzentren jeder Größe. In über 76 Ländern und an mehr als 50.000 Standorten weltweit helfen Raritans preisgekrönte Hardware- und Software-Lösungen dabei, die Energieeffizienz zu steigern, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Raritan.com oder folgen Sie uns auf dem Raritan-Blog.

# # #


Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand belebt den Rechenzentrumssektor mit zwei revolutionären intelligenten Rack-PDUs
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022