Über Raritan

Raritan stellt den MasterConsole® Digital KVM-Switch DUAL vor

Posted on February 23, 2021

New Switch Allows Users to Productively Work With Dual Displays With Borderless Mouse Switching

SCHIEDAM (Niederlande) - 23. Februar 2021 –  Raritan®, eine Marke von Legrand® und ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Management von Rechenzentren und Rack-Stromverteilung, hat heute den MasterConsole Digital-DUAL KVM-switch (MCD-DUAL) vorgestellt. Der Dual-Monitor-KVM-Switch des Unternehmens konsolidiert den Zugriff und die Steuerung mehrerer Dual-Head-Server mit einer einzigen Konsole, die einen Dual-Display-Ausgang, HDMI, DisplayPort, DVI und VGA-Video unterstützt. Diese Funktionen machen den Switch ideal für Grafik- und Design, Broadcast- und Serviceanforderungen, Kontrollräume, Technik, Finanzen, Fertigung und andere Multi-Screen-Anforderungen.

Der MCD-Dual ist in zwei Einplatzmodellen erhältlich, dem MCD-104 DUAL, der an 4 Dual-Head-Server angeschlossen wird, und dem MCD-108 DUAL, der an 8 Dual-Head-Server angeschlossen wird. Beide können in zwei Ebenen kaskadiert werden, um bis zu 64 Verbindungen zu unterstützen. Der Dual-Monitor-KVM bietet eine benutzerfreundliche Bildschirmanzeige und Hotkeys für den Zugriff auf die angeschlossenen Computer. Darüber hinaus ermöglicht die bequeme, nahtlose Mausumschaltung dem Benutzer, die Maus so zu bewegen, dass wenn sie an den Bildschirmrand des Monitors stößt, automatisch zum nächsten Port umschaltet.
Weitere Merkmale sind:

● Einfache, Plug-and-Play-Installation und -Konfiguration.
● AutoScan ermöglicht es dem Benutzer, Server mit variablen Raten zu scannen und ermöglicht auch AutoSkip, um inaktive Kanäle zu umgehen.
● Die “Keep-alive”-Technologie ermöglicht es Benutzern, Komponenten hinzuzufügen, zu entfernen und im laufenden Betrieb auszutauschen, ohne die Live-Server zu unterbrechen.

“Der MasterConsole Digital-DUAL KVM-Switch von Raritan ist eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Reihe von MasterConsole-Geräten, die einen zentralen Zugriffspunkt auf mehrere Server bieten, ohne die Kosten und das “Durcheinander” verschiedener Tastaturen, Mäuse und Monitore für jeden Computer oder Server”, so Richard Dominach, Director of Product Management bei Raritan. “Mit dieser neuen Version unterstützt die MasterConsole nun auch Dual-Head-Server mit zwei Videoausgängen. Die MCD Dual-Modelle sind tatsächlich einzigartig in ihrer Unterstützung von Dual-Head-Servern mit HDMI-, DisplayPort-, DVI- und VGA-Videoformaten - alles in einem einzigen Switch!” 

Besuchen Sie www.raritan.com/eu/de oder senden Sie eine E-Mail an sales.europe@raritan.com für weitere Informationen.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022
Sicherer Remote- und 'At-the-Rack'-KVM-over-IP-Zugriff für Serverräume an Niederlassungsstandorten
Posted on September 14, 2020
New KVM-Over-IP Switch with Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan ist weltweiter Marktführer im Bereich KVM-over-IP-Switche
Posted on November 25, 2019
Zusätzliche Möglichkeiten zum Power-Mapping von IT-Racks durch Raritan-Verriegelungslösung
Posted on October 24, 2019