Über Raritan

Raritan definiert den seriellen Konsolenserver für IT- und Netzwerkadministratoren neu

Posted on August 17, 2015

– Das neue Hardware- und Softwaredesign des Dominion SX II steht für reaktionsschnelle und benutzerfreundliche serielle Konsolenserver zur Verwaltung serieller Geräte von beliebigen Standorten aus –

SOMERSET, NJ, USA (8. september 2015) — Raritan, ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Data Center Management und Rack PDU, hat heute den Dominion® SX II vorgestellt – einen IP-basierten seriellen Konsolenserver der nächsten Generation für den Remote-Zugriff auf und die Remote-Steuerung von Servern, Routern, Switchen und anderen Geräten mit seriellen Anschlüssen. Mit dem SX II können sich Administratoren von jedem beliebigen Standort aus nun noch schneller mit IT-Geräten verbinden, was eine beschleunigte Behebung von Vorfällen und Problemen ermöglicht.

„Wenn Geräte vom jeweiligen Standort der IT-Experten aus gemanagt werden, ob nun direkt am Rack oder kilometerweit entfernt, können Unternehmen ihre IT-Supportkosten sowie die Reisetätigkeit von Mitarbeitern deutlich reduzieren und auch die Betriebszeit des Unternehmens optimieren“, so Richard Dominach, Director Product Management bei Raritan. „Unser SX II verfügt über eine neue leistungsstarke Hardwareplattform, die bessere Performance- und neue Produktivitätsmerkmale für das Management von IT-Umgebungen bietet, in denen die Sicherheit, eine hohe Verfügbarkeit und die Kostenfrage von entscheidender Bedeutung sind.“ 

Der Dominion SX II baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf – dem Dominion SX, einem der am weitesten verbreiteten seriellen Konsolenserver überhaupt. Der SX wird Tag für Tag von IT- und Netzwerkadministratoren zur Verwaltung von mehr als 500.000 seriellen Geräten wie Netzwerk-Switchen, Routern, Firewalls, Servern, PDUs (Power Distribution Units) und Telekommunikationssystemen eingesetzt.

Da der Dominion SX II IT-Geräte über ihre seriellen Anschlüsse steuert, können IT-Spezialisten mithilfe des seriellen Konsolenservers alle angeschlossenen seriellen Geräte überwachen und verwalten, selbst wenn das Netzwerk ausfallen sollte. Falls ein Gerät nicht mehr reagiert, kann es vom Administrator mit dem SX II und der Raritan PX-Produktreihe von intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) gezielt aus- und wieder eingeschaltet werden.

SX II: Performance, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Produktivität

Alle dreizehn SX II-Modelle verfügen über zwei Netzteile (AC oder DC), zwei Gigabit-Ethernet-LAN-Ports mit automatischem Failover und mehrere Methoden für den Zugriff am Rack. Modelle mit internem Modem sind ebenfalls erhältlich. Zu den Highlights des Dominion SX II zählen u. a. folgende Merkmale:

• Leistungsstärkere Hardwareplattform in einer rackmontierbaren 1-HE-Appliance. Eine 1-GHz-CPU-Engine, ein 8-mal größerer RAM und bis zu 8 GB Flashspeicher.
• Unterstützung für bis zu 10 Sitzungen pro Port, bis zu 200 serielle Sitzungen insgesamt. Die Ports lassen sich 15- bis 23-mal schneller konfigurieren, mit deutlichen Verbesserungen bei gleichzeitigen Verbindungen, Verbindungsgeschwindigkeit und serieller Verarbeitung.
• Vollständiger CLI-Zugriff und automatische Konfiguration für schnelle Installation und Konfigurationsänderungen. Der SX II bietet CLI-Zugriff und -Verwaltung über SSH, Telnet und Webbrowser mit praktischen Direct Port Access-Methoden. Eine automatische Installation und Konfiguration über USB-Stick oder TFTP-Server ist ebenfalls möglich.
• DTE-/DCE-Ports mit Autosensing-Funktion. Zur Beschleunigung des Installationsvorgangs unterstützt der SX II direkte Cat5-Verbindungen zu Cisco (und anderen kompatiblen RJ-45-Geräten) ohne Rollover-Kabel.
• Regierungs- und militärtaugliche Sicherheitsfunktionen. SX II unterstützt die zertifizierte 256-Bit-AES- und FIPS 140-2-Verschlüsselung, die Authentifizierung mit LDAP, Radius, TACACS und Active Directory sowie den IPv6-Netzwerkbetrieb.
• Mehrere Möglichkeiten zum lokalen Zugriff am Rack: Herkömmlicher serieller RJ45-Port, Mini-USB-Port für Laptopverbindungen und eine DVI- und USB-basierte KVM-Konsole zur Verbindung zu einem am Rack montierten Tastatureinschub oder gar einem KVM-Switch.
• Unterstützung für 3G-/4G-Mobilfunkmodem; optionaler Anschluss für ein externes Modem zwecks Notfallzugriffs.

Für eine unternehmensweite Anzeige von und einen unternehmensweiten Zugriff auf alle IT-Geräte können die seriellen Dominion SX II-Konsolenserver – sowie die Raritan KVM-over-IP Für eine unternehmensweite Anzeige von und einen unternehmensweiten Zugriff auf alle IT-Geräte können die seriellen Dominion SX II-Konsolenserver – sowie die Raritan zentralen Servermanagement-Lösung von Raritan, in einem Command-and-Control-Netzwerk zusammengeführt werden. 

Verfügbarkeit des SX II
Der Dominion SX II – als Modell mit 4, 8, 16, 32 und 48 Ports verfügbar – kann ab Anfang September weltweit über das umfassende Händler- und Vertriebspartnernetz von Raritan bezogen werden. Der SX II lässt sich einfach bereitstellen und kann schnell für den Zugriff auf und die Verwaltung von IT-Geräten eingerichtet werden. 

Weitere Informationen zum Dominion SX II sind unter www.raritan.de/sxii verfügbar.

Über Raritan
Raritan hat sich als treibende Kraft für Innovationen des Energie- und Infrastrukturmanagements von Rechenzentren jeglichen Umfangs einen Namen gemacht. Die preisgekrönten Hardware- und Softwarelösungen von Raritan, (zu denen intelligente Rack PDUs und Umweltsensoren, DCIM-Software und KVM-Switches zählen), bieten den IT- und Rechenzentrumsleitern, Managern und Administratoren an mehr als 50 000 Standorten weltweit die erforderlichen Kontrollmöglichkeiten, um die Effizienz ihres Leistungsmanagements zu erhöhen, die Produktivität ihrer Rechenzentren zu verbessern und die betrieblichen Aktivitäten zu optimieren. Vom Hauptgeschäftssitz in Somerset, N.J. aus hat Raritan für ihr weltweites Kundendienstnetz Vertretungen in 76 Ländern. Besuchen Sie uns auf Raritan.com oder folgen Sie uns auf dem Raritan-Blog.

# # #

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022
Raritan stellt den MasterConsole® Digital KVM-Switch DUAL vor
Posted on February 23, 2021
Sicherer Remote- und 'At-the-Rack'-KVM-over-IP-Zugriff für Serverräume an Niederlassungsstandorten
Posted on September 14, 2020
New KVM-Over-IP Switch with Serial Access for SMBs
Posted on March 30, 2020
Raritan ist weltweiter Marktführer im Bereich KVM-over-IP-Switche
Posted on November 25, 2019