Über Raritan

Raritan präsentiert neueste Generation intelligenter Rack-PDUs

Posted on October 21, 2014

Düsseldorf, 21. Oktober 2014. -  Raritan, führender Anbieter von Lösungen zur Verwaltung der Rechenzentrums-Infrastruktur (DCIM – Data Center Infrastructure Management), gibt die Markteinführung der neuesten Generation seiner intelligenten Rack-PDU-Serie bekannt. PX3 bietet verschiedene Stromsparfunktionen und neue Features, mit deren Hilfe Unternehmen den Stromverbrauch im Rechenzentrum erheblich senken und die vorhandene Infrastruktur im Rechenzentrum überwachen, messen und optimieren können. 

Neu: Bistabile Relais senken den Stromverbrauch.
Mit dem Ziel, Rechenzentren zu noch umfangreicheren Energieeinsparungen zu verhelfen, hat Raritan die Remote schaltbaren PDUs mit bistabilen Haftrelais ausgestattet, die den gewünschten Ein- und Ausschaltzustand auch ohne Stromversorgung beibehalten. So kann beispielsweise ein Rechenzentrum mit 100 Serverschränken mit der PX3 jährlich rund 5000 Euro an Strom- und Kühlungskosten einsparen. Dabei wird eine zum Patent angemeldete neue Schaltung verwendet, die trotz bistabiler Haftrelais sicherstellt, dass sequenzielles Einschalten der Server gewährleistet ist, um die Einschaltspitzen gering zu halten. So lässt sich die PX3 im Vorfeld so konfigurieren, dass die Relais im Falle eines Stromausfalls ihre jeweilige Schaltstellung beibehalten oder die Serverentsprechend spezifischer Vorgaben erneut hochgefahren werden. Darüber hinaus hat Raritan sämtliche PX3-Modelle mit einem dritten USB-Anschluss ausgestattet, sodass künftig ein USB-B- sowie zwei USB-A-Anschlüsse zur Verfügung stehen. Damit werden Wi-Fi-Netzwerke, PDU-zu-PDU-Kaskadierungen, Webcams sowie eine schnelle Inbetriebnahme und iPad-Integration unterstützt.

Die Vorteile: Integrierte Differenzstrommessung und Sicherheit
Durch Energieverbrauchsmessung auf Anschlussebene in Echtzeit, Umgebungsüberwachung mittels Plug-and-Play-fähigen Sensoren und der Erfassung weiterer relevanter Daten, lassen sich Racks mit der iPDU jetzt noch intelligenter verwalten. Über das LCD-Display der PDU oder einen Webbrowser haben Rechenzentrumsbetreiber den Stromverbrauch und PDU-Zustand, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Zuleitungen, Verteilerkreise und einzelne Anschlüsse stets im Blick. Ebenfalls integriert ist die Möglichkeit zur permanenten Differenzstrommessung. Mit deren Hilfe lassen sich Fehlerströme erkennen, sodass im Bedarfsfall sofort reagiert werden kann - eine Maßnahme, die der Gesetzesgeber aus Sicherheitsgründen inzwischen verlangt.  Ein weiterer Vorteil: Via SCAAS (Smart Card Access and Authentication System) lassen sich Serverschränke vor unbefugtem Zugriff schützen. Das in der PDU integrierte System ermöglicht nur befugten Mitarbeitern den Zutritt ins Rechenzentrum oder das Öffnen der Schränke mittels einer Zugangskarte, deren Daten an einem zentralen USB-Verteiler ausgelesen werden.

Sämtliche gesammelten Daten der PX3, die den Echtzeit-Energieverbrauch (kWh) mit höchster Abrechnungsgenauigkeit von +/- 1 % erfasst, lassen sich mit Raritans DCIM-Überwachungssoftware Power IQ® noch genauer analysieren und auswerten.

„Raritans iPDUs und PowerIQ sind längst fester Bestandteil vieler Rechenzentren rund um den Globus. Sie bündeln und verwalten sämtliche relevanten Daten und Informationen, um einen energieeffizienten und sicheren Betrieb zu garantieren“, so Ralf Ploenes, Geschäftsführer der Raritan Deutschland GmbH. „Die neue mit Haftrelais ausgestattete PX3 ist ein Beispiel dafür, wie die iPDUs von Raritan die Möglichkeiten zur Senkung der Betriebskosten fortwährend ausschöpfen.“

Auf einen Blick: 
- Anschluss für Temperatur-,Luftfeuchtigkeits-, Differenzdruck-, Strömungsgeschwindigkeits-, Türüberwachungs-, Türschlosssteuerungs- und Leckage-Sensoren
- USB-Anschlüsse zur Unterstützung von Wi-Fi-Netzwerken
- PDU-zu-PDU-Kaskadierungen
- Anschluss für Webcams
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben
- Zertifiziert nach IEC-62368-1-Standard

Verfügbarkeit
Die PX3 iPDU ist in verschiedenen Bauformen und Konfigurationen ab sofort erhältlich. Sie ist netzwerkfähig und lässt sich nahtlos in die vorhandene Infrastruktur eines Rechenzentrums integrieren.

Über Raritan:
Die Raritan Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist Hersteller und Anbieter in den Bereichen Power Management, sicheres Infrastrukturmanagement, KVM und serielle Lösungen für Rechenzentren jeder Größe. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden von der Planung über die Integration bis zum Betrieb. Seinen Hauptsitz hat Raritan in Sommerset/New Jersey mit weltweit 38 Niederlassungen. Zu den intelligenten Power Management-Lösungen zählen die Produktfamilie „Dominion PX“ mit hunderten Modellen für jede Anforderung sowie Power IQ – eine intuitive Software zur Datenauswertung über ein zentrales Web-Interface. IT-Administratoren und Facility Manager können mit diesen Lösungen Stromverbrauch sowie Stromzufuhr am Rack überwachen und uneingeschränkt steuern. Zum Produktangebot zählen außerdem Geräte für den KVM-over-IP- oder Serial-over-IP-Zugriff sowie leistungsfähige Echtzeit-Managementsoftware für Rechenzentren. Die mehrfach ausgezeichneten Raritan Power- und Access&Control-Produkte tragen maßgeblich dazu bei, dass die Produktivität in Rechenzentren gesteigert und Geschäftsprozesse in einzelnen Niederlassungen erweitert werden. Die Raritan Deutschland GmbH ist Mitglied im Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) und dort im Green-IT-Anbieterverzeichnis gelistet. Darüber hinaus ist Raritan Mitglied im eco, dem Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.


Produktbilder: http://www.raritan.com/about-us/press-kit/raritan-power

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand belebt den Rechenzentrumssektor mit zwei revolutionären intelligenten Rack-PDUs
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022