Startseite » Über Raritan » Presseportal » Raritan präsentiert intelligente PDUs mit RCMs Typ B und patentierter RCM-Selbsttestfunktion
Posted on January 21, 2019
SCHIEDAM, Niederlande (22. Januar 2019)– Raritan®, eine Marke von Legrand und ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Data Center Management und Rack-PDU, hat heute eine neue Reihe von Optionen für Differenzstromüberwachungs-Geräte (RCM Typ B) für intelligente PDUs vorgestellt. Diese neuen RCM-Module sind mit einem patentierten Selbsttest ausgestattet, dank dem manuelle RCM-Tests durch Elektriker im Rechenzentrum entfallen können. So lassen sich potenzielle Ausfallzeiten der Geräte vermeiden.
Michael Suchoff, Chefingenieur und Erfinder des patentierten Selbsttests für Raritan: „Wir wollten die Fehlerstromüberwachung auf Rack-Ebene durch den Anwender vereinfachen, indem wir das Prüfen und die Wartung der Schaltkreise einfacher gestalten, und damit letztlich auch die Einhaltung der elektrischen Normen. Die Integration von RCMs in Rack-PDUs ist der effizienteste Weg, um potenzielle Fehlerstrom-Risiken durch die IT-Ausrüstung zu managen“, so Suchoff weiter.
Da überrascht es wenig, dass einige europäische Länder wie Deutschland und Frankreich eine regelmäßige Inspektion der Rechenzentren verlangen, um die Mitarbeiter und Anlagenteile zu schützen. Die Erwartung in der IT-Branche ist, dass in ganz Europa und darüber hinaus immer mehr Länder die RCM-Standards zur Fehlerstromüberwachung in Rechenzentren befolgen werden, um die Effizienz zu verbessern, die Mitarbeiter und die IT-Ausrüstung besser zu schützen und letztlich elektrische Schläge und Brände zu vermeiden.
Parallel zur Fehlerstromüberwachung definieren europäische Normen wie die EN 50600 auch die Notwendigkeit einer Neutralleiter-Stromüberwachung. In Abschnitt 8.2.1 legt die EN 50600 eine Neutralleiter-Stromüberwachung als Schutzmechanismus gegen Überlastung und Überhitzung des Neutralleiters fest.
Laut Nicolas Sagnes, Global Product Marketing bei Raritan, „besteht unsere Mission darin, Produkte auf den Markt zu bringen, die die Effizienz und Systemverfügbarkeit verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten im Rechenzentrum senken. Mit dieser Philosophie im Hintergrund haben unsere Ingenieure 3 Arten von RCM-Sensoren sowie eine Neutralleiter-Überwachungslösung entwickelt, um unseren Kunden eine zuverlässigere Infrastruktur zu bieten und eine sichere Arbeitsumgebung im Rechenzentrum zu schaffen“.
Alle PX-PDUs von Raritan mit dem integrierten, hochgenauen RCM-Sensor ermöglichen es dem Benutzer, konfigurierbare RCM-Schwellwerte für eine optimale Effizienz und die Früherkennung kritischer Zustände festzulegen. Warnmeldungen können über die Xerus-Firmware konfiguriert und über E-Mail-, SMS- und SNMP-Traps an einen festgelegten Wartungskontakt gesendet werden, um ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen.
Raritan bietet für seine Power-Produkte mit RCM-Option jetzt folgende Arten der Fehlerstromüberwachung an:
* RCM Typ A: Erkennung von Wechselströmen und pulsierenden Gleichströmen
* RCM Typ B, ein Kanal: Erkennung von Wechselströmen und Gleichströmen für alle Leitungen
* RCM Typ B, drei Kanäle: Erkennung von Wechselströmen und Gleichströmen auf jeder Leitung
Ein neues Whitepaper mit dem Titel „Differenzstrom- und Neutralleiterüberwachung in Rechenzentren“ gibt einen detaillierten Einblick, warum Rechenzentrumsmanager ernsthaft über den Einsatz von Differenzstromüberwachung, die verschiedenen Arten von RCMs und die Überwachung des Neutralleiterstroms nachdenken sollten. Dieses Whitepaper kann hier heruntergeladen werden.
Verfügbarkeit
Raritan bietet für die meisten Modelle seiner PX-Familie eine Fehlerstromüberwachung an. Um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Infrastruktur zur Stromversorgung zu helfen, wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsberater in Ihrer Region.
Über Raritan Raritan, eine Marke von Legrand, ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Rack-PDUs, KVM-Switches und anderen Lösungen zur Überwachung und Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren. Die Innovationen von Raritan verbessern die Zuverlässigkeit, Effizienz und Intelligenz von Rechenzentren und Serverräumen auf der ganzen Welt - darunter die von führenden Fortune-500-Unternehmen wie Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter Raritan.de.
# # #
Alle hierin genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.