Dutch National Lottery logo

荷蘭最大彩券商:De Nederlandse Staatsloterij

荷蘭國家彩票公司

更多機會,更多錢財! 自 1726 年以來,“更多機會,更多錢財”已經成為荷蘭最老牌以及最大型的彩票公司——荷蘭國家彩票公司最受歡迎、最簡單明瞭的解釋。 荷蘭國家彩票公司的總營業額主要由國家彩票、Dayzer(戴哲)彩票以及 TicketBox(票盒)彩票收益組成,是這三種營業額的總和,2003 年營業額總計約為 6.99 億歐元。荷蘭國家彩票公司支付了大約 4.55 億歐元的彩票獎金(占營業額的 64%),同時公司始終注意保護獲獎人的個人資訊,保證獲獎人為匿名。

荷蘭國家彩票公司的 IT 後臺支援部門是整個公司組織的中流砥柱。 為了防止系統設備故障停機,公司組織還設有一個備用的地點。

加班

伺服器維護保養工作是公司系統運行的一個重要環節,因此,工作人員始終非常小心謹慎地計畫和安排伺服器維護保養工作,從而確保伺服器在工作時間始終穩定可用。 每個月進行一次伺服器維護保養,由八名員工利用晚上的時間加班完成維護保養工作。

在這個維護保養的過程中,由於資料中心共用了各種伺服器的控制台,因此,使得授權認證十分困難。 系統及網路管理協調人 Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)解釋到: “系統授權問題不是我們面臨的唯一挑戰。 我們還面臨著時間損耗的問題,因為我們的操作人員必須等待某一個控制台可用,所以浪費了我們操作人員的寶貴時間。 這一點真的非常討厭,尤其是當你加班的時候。” 系統經理 Jeroen Groeneweg(傑倫·喬恩威格)補充到: “我們的操作人員常常不得不親自在現場,而這也增加了因人為因素造成系統設備停機的風險。 此外,每次打開控制台的機櫃門,氣溫控制都將受到不利影響。”

荷蘭國家彩票公司在過去的幾年時間裡申報登記了非常可觀的增長,而這些增長主要源於公司網路活動的猛烈增長。  Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)說到: “我們需要為新增的同事提供工作場所,並且資料中心需要額外的空間。”

Dutch National Lottery headquarters, The Hague

不幸的是,在公司位於海牙的總部辦公樓中已經沒有額外空間可用。

中獎彩票

美國Raritan的 CommandCenter 安全閘道(CCSG)成為“中獎彩票”,贏得了荷蘭國家彩票公司的項目。 通過使用這個解決方案,可以控制 4 個 KVM-over-IP 解決方案(Dominion-KX216:兩個 IP 用戶以及一個本地用戶來管理 16 台伺服器)。

通過使用 CommandCenter安全閘道(CCSG),可以訪問使用所有 IT 設備,這就意味著國家彩票公司擁有了一個統一的訪問操作入口以及一個用戶管理員。

平方米

現在我們的員工可以在他們自己的工作場所訪問混合伺服器環境,因此,我們不再需要那麼多的控制台。 原來的控制台室現在已經成為三名員工的工作室了。 而且,從資料中心中移出控制台之後,為資料中心騰出了額外的機架空間,從而可以在伺服器室中添加額外的機架。  Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)說到: “總計,我們大概一共整理出了百分之二十五的可用額外空間。”

“多虧了美國Raritan,我們的加班時間大幅減少,從而節約了我們寶貴的工作時間”
Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)
荷蘭國家彩票公司,網路管理協調人
任何時間,任何地點

企業解決方案在效率方面有積極影響。  Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)繼續說到: “我們再也不必花時間等某一個可用控制台。 多虧了美國Raritan,我們的加班時間大幅減少,從而節約了我們寶貴的工作時間。”

同時,備用地點也是通過美國Raritan的產品在現有的工作場所進行管理,而這樣也顯著減少了花在兩個辦公地點之間的差旅時間。 總而言之,企業解決方案對於荷蘭國家彩票公司而言就是大大降低成本的有利工具。

安全性

同時,荷蘭國家彩票公司還受益於其重要的安全性優勢。 用於 KVM(鍵盤、視頻以及滑鼠)的 IP 信號都經過加密保護,並且員工的所有訪問行為都需要受到授權。 獨立的解決方案單獨為一個作業系統運行工作,這也就意味著管理工具的安全性並不是取決於某一個作業系統的安全性水準。

Fred Meijer (System and Network Management Coordinator) and Jeroen Groeneweg (System Manager) of the Dutch National Lottery.

荷蘭國家彩票公司的 Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)(系統及網路管理協調人 )與 Jeroen Groeneweg(傑倫·喬恩威格)(系統經理)

“要求我們本人親自出現在伺服器室的需求降低,即,不再需要我們每次都本人出現在伺服器室現場。 這不僅對氣候控制有利,同時還降低了人為錯誤的風險。” 最後,價格/品質的最佳比例是我們決策中的決定性因素。”Fred Meijer(富瑞德·梅耶爾)說到。

Learn More About Raritan
客戶

“De Nederlandse Staatsloterij(荷蘭語:荷蘭國家彩票公司)”——荷蘭國家彩票公司

挑戰

優化完善空間與管理程式的用途。

解決方案

該解決方案可以控制四個 KVM-over-IP 解決方案(包括:Dominion-KX216、兩個 IP 用戶以及一個本地用戶來管理 16 台伺服器)。 可以通過 CommandCenter®安全閘道(CCSG)訪問使用混合 IT 設備,這就意味著國家彩票公司擁有了一個統一的訪問操作入口以及一個用戶管理員

結果
  • 降低成本
  • 減少加班工作
  • 增加額外的工作空間
  • 組織架構並且合宜地安排伺服器空間

« Previous Case Study
Morgan Keegan

Next Case Study »
Duane Morris