Posted on March 16, 2015
快速與智慧機架式電源切換器如今具有插座等級(Outlet-Level)量測與電源開關功能
紐約2015年3月16日電領先的資料中心基礎設施管理(DCIM)和機架配電解決方案供應商瑞力登(Raritan),今天宣佈為其獲獎的智慧機架式電源切換器(Intelligent Rack Transfer Switch)增加新的電源管理能力,幫助資料中心在設備遭遇電源故障時保持運轉,同時瞭解能源使用和機架設備健康狀況。
智慧機架式電源切換器採用待批專利的混合設計,實現從主電源到備用電源,快速、可靠的負載切換,如今提供outlet-level量測與電源開關功能。這款新電源切換器是使用單個電源設備的雲端計算基礎架構和資料中心機架的理想之選,其處理速度與可靠性均為業界最高,速度是標準自動式電源切換器的一半。
與瑞力登的智慧型機架配電裝置類似,新的電源切換器可以監測插座端和輸入端的電源,提供更多、更細化的能源訊息,有助於容量規劃和管理能源成本。新加入的電源開關功能可提供電源設備實現安全的遠端電源開關,而無需前往資料中心。為了能更加瞭解資料中心機架內狀況,許多客戶採用瑞力登的DCIM軟體,分析和監測電源切換器收集的電源訊息,以及電源連接鏈的狀態。
瑞力登電源事業總監David Wood表示:「在瑞力登發佈首款智慧機架式電源切換器之前,市場的選擇非常有限。」David說,電源自動切換器(ATS)價格不貴,但是切換速度長達8-16毫秒,而且經常會因為焊接點產生電弧而造成故障。而靜態電源切換器(STS)雖然可以提供4-6毫秒的快速傳送,但是價格高出自動電源切換器(ATS)近6倍、耗用更多能源而且產生過多熱能,因此需要消耗更多冷卻資源。
David補充說:「瑞力登採用一個新的混合系統克服了這些限制,併用最佳的繼電器和矽控整流器2種技術,提供快速性能以及更好的能源效率與可靠性。如今透過為我們的電源切換器推出outlet-level量測和電源開關功能,我們的工具提供客戶更好的基礎設施管理方式,打造智慧型資料中心。」
新的智慧機架式電源切換器將在紐約Datacenter Dynamics大會上推出
發言人——David Wood
時間——3月17日下午1:20
地點——展廳的Solution Stage Presentations
上市
瑞力登智慧機架式電源切換器全球發售,提供多種可選功能以及電壓和插頭類型。這款切換器具有智慧網路控制器及LCD顯示功能、兩個USB-A和一個USB-B埠來支援Wi-Fi、網路攝影機和串聯以實現IP位址共用。切換器的感測器埠支援可選的瑞力登隨插即用環境感測器,用於監測機架的環境狀況。
瑞力登(Raritan)簡介
瑞力登是公認的各類規模資料中心能源和基礎設施管理解決方案創新廠商。在全球5萬多個地點,瑞力登獲獎的軟硬體解決方案(包括智慧機架 PDU 和環境感測器;DCIM 軟體與 KVM 切換產品)為IT和設施主管、經理及管理員,提供其所需的控制力,從而提高電源管理效率,改善資料中心生產力,加強營運。瑞力登總部位於紐澤西州薩默塞特,在全球設有辦公室,客戶遍佈76個國家。請閱覽Raritan.com.tw、RaritanDCIM.com或瑞力登部落格追踪該公司。
瑞力登是Green Grid(綠色網格聯盟)、Climate Savers Computing Initiative(電腦產業拯救氣候行動計劃)和 Leadership in Energy and Environmental Design(領先能源與環境設計協會)的活躍成員。公司因對美國環保署(EPA)的資料中心計劃所做出的貢獻,而受到美國環保署的表彰。
# # #
所有標誌均為它們各自所有者的財產。
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —