Posted on January 12, 2015
美紐澤西州薩默塞特和新加坡2015年1月5日電 — Raritan身為資料中心基礎架構管理 (DCIM) 軟體和機架式電源分配解決方案之領導供應商,在IDC ( 國際數據中心) 近期一份針對亞太地區DCIM市場的研究報告中,被列為「市場主要廠商」類別,顯示其地位重要且表現出眾。此報告還描述了Raritan發展成為該區域DCIM市場上最大的供應商之一。
此研究「IDC MarketScape:亞洲/太平洋地區(不含日本)的資料中心基礎架構管理解決方案2014年供應商分析」,主要在幫助IT買家比較供應商間相對的現有能力和策略,以及IDC認為將最有利於在DCIM市場成功的因素。
報告中提到,Raritan 已提供中型企業資料中心開放且強大的解決方案,成功定位而立足DCIM市場。它強力聚焦於亞太地區,並且調整組織架構以支持在該區域的成長;Raritan能獲到較高的採用率,是因為它的DCIM解決方案,具備比市場上其他廠商相對較低成本與高效率交付的優勢;Raritan 承諾將其大多數收益投注於研發,並擁有穩固財務後盾支撐它在DCIM市場的發展;它與DCIM生態系統內廠商的有效合作,使其用戶可以享受到DCIM解決方案所提供的全部優點。」
IDC表示,DCIM解決方案用於幫助企業管理資料中心內日益成長的複雜度,和應付IT服務更高敏捷性的壓力。而一個好的DCIM解決方案,要能夠提供資料中心擁有者正確的工具和資料,以確保所有資源可被追蹤和有效管理。
「我們很高興看到在IDC最新報告中,Raritan的表現出色。」Raritan 的亞太區業務副總 Rex Sun 提到,「我們的DCIM業務遍及全球,而在亞太地區的DCIM市場採用上,我們注意到總部設在當地和美國的跨國公司佔據了很大比重。我們的DCIM監控和運作解決方案被越來越多的資料中心所採用,因為它提供準確的資源可視覺化,使企業能夠具備主動管理空間,電力和冷卻的能力。」
想要了解更多Raritan 的DCIM解決方案或體驗試用,歡迎閱覽www.raritanDCIM.com.
Raritan簡介
Raritan是公認的各類規模資料中心能源管理解決方案、DCIM 軟體和 KVM-over-IP 切換器創新廠商。Raritan總部位於紐澤西州薩默塞特,在全球76個國家設有38個辦事處,為50000個客戶辦公地點提供服務。Raritan獲獎的軟硬體解決方案可提高能源效率、可靠性和生產力。請閱覽 Raritan.com、RaritanDCIM.com 或Raritan部落格。
Raritan is an active member of the Green Grid, Climate Savers Computing Initiative, and the Leadership in Energy and Environmental Design associations. The EPA has recognized Raritan for its contribution to the agency’s data center initiative. Raritan’s DCIM solution has won a number of awards.
關於 IDC MarketScape:
IDC MarketScape供應商分析模式,旨在提供一個特定市場內,ICT(資訊與通訊)各供應商的競爭力分析。其研究方法採用質化和量化二種指標的嚴格記分方法,能在單一圖形顯示出一特定市場內各供應商的定位。IDC MarketScape提供一個清楚架構,可以就IT供應商的產品和服務內容、能力和策略,以及目前和未來的市場成功因素等等,有意義地進行比較。它還提供了技術買家現有和潛在供應商優劣勢的360度評估。
All marks are the property of their respective owners.
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —