数字数据的发展导致数据中心快速普及,同时也创造了高度复杂的IT系统架构。面对如此复杂的IT架构环境,寻找合理方案,提高数据中心日常运行效率,确保数据吞吐量变得空前重要。
通过这份eBook,我们将讨论部署简单易用型PDU如何确保系统高效的工作机制,有效降低人工失误,缩短部署时间,为您的设施和企业节约成本。
数据中心的设计、部署和运营正受经济驱动和技术创新因素的全面影响。目前,数据中心面临的一个重大挑战,就是在其产品生命周期内,IT设施如何有效保障升级拓展空间。
通过这份eBook,您将了解数据中心的智能PDU是如何将成本最小化。
优质高效的数据中心是企业取得成功的关键保障。您是否考虑过当内外因素导致数据中心故障会发生什么严重后果?数据中心每停运一分钟,损失将高达8851美元。
通过这份eBook,您可以了解如何在您的数据中心部署性能可靠的智能PDU,将故障损失最小化。
In this eBook we review several key IT and facilities management challenges, and discuss how DCIM can address these issues by providing real-time views of the data center environment and infrastructure assets, and identifying available power, space, and cooling capacity.
Data center leaders that opt for basic PDUs because they cost less than intelligent PDUs are making a big mistake. The truth is intelligent PDUs offer a significantly higher return on investment (ROI).
KVM切换器已经使用了几十年。按照传统,IT专业人员使用服务器存取来储存咨询并运行重要的业务服务。
选用有USB连接口的PDU可以帮助力登客户免除以下烦恼:以铜为基本架构网络基础设施的成本、PDU的安装和升级,以及增加一层物理安全层,可达到节省数百万元的成效。
传感器是一种易于安装、成本效益极佳的工具,有助于降低能源成本,提高可靠性,并助力企业未来成长。但是,绝大多数管理人员基本只是通过查看墙上的自动调温器读数来监控温度。
在本电子书中,我们明确了彩色机架 PDU 的优势。其优势丰富多样,从维持数据中心的安全性和有序性到品牌推广以及照明优化等方面应有尽有。
数据中心基础设施管理(DCIM)软件正迅速成为数据中心运行的核心引擎。五年前,人工手动管理的电子表格还是作为数据中心管理的默认工具,有时候会采用 Visio 图表作为补充。而现在,随着功能强大同时易于使用的 DCIM 解决方案的出现,使得 DCIM 解决方案的采用以 40%(复合年增长率)的速率增长。本电子书将提供一些关于为什么会出现这种情况的事实依据。如您还未采用DCIM,则本电子书将会说明为什么您无疑将会采用 DCIM 解决方案。