Molex logo

为全球最大的电子连接器供应商部署远程管理控制器,提高数据中心的服务职能和性能

概览

含Molex公司产品的设备触手可及。Molex是世界上最大的电子连接器件制造商之一。 Molex富有创新的产品,被世界各地领先的原始设备制造商(OEM)所采用——在手机、照相机、扫描仪、打印机、DVD播放机、汽车、电脑、电视和大多数主要家电随处可见。

Molex公司所设计、制造并销售的产品被广泛应用于诸多行业,其拥有超过10万种产品,包括终端、连接器、平面电缆、电缆组件、互联系统、背板、集成产品、机械及电子开关。

面临的挑战

Molex位于新加坡的区域总部的数据中心向公司的整个亚太地区提供IT服务。数据中心所支撑的关键应用是电子邮件服务、整个办公区域的WLAN认证服务、以及互联网和VPN访问。数据中心拥有50多台服务器,包括虚拟服务器和大约10台交换器。

然而,Molex的数据中心需要新的IT管理系统。过时的传统KVM切换器只能支持有限数量的服务器,并且不能满足远程访问和IT管理员需要的其他关键功能,IT团队急需更换过时的传统KVM切换器。Molex公司的IT团队开始考察评估市场上各厂家的可安全远程访问的KVM-over-IP解决方案。

Molex IT团队所需要的解决方案包括:
  • 通过VPN连接时,对连接到KVM-over-IP切换器的服务器和设备的故障具有快速的访问响应诊断分析
  • 能够开关电源远程重启所连接的设备
  • 集成串行控制台,远程管理交换器、路由器和其他串口设备
  • 可以通过Active Directory®认证登录到KVM-over-IP切换器,并根据现有的Active Directory用户和组属性为连接设备授予不同的访问权限
  • KVM行业公认的主流厂商及成熟的技术
  • 有竞争力的价格

“通过比较各厂商KVM-over-IP切换器产品的优缺点,确保我们的期望的需求均可以得到满足,我们选择了力登”。 Molex新加坡的区域基础设施经理Daniel Ong表示。

Molex公司选择力登远程访问和控制完美解决方案,包括Dominion KX II KVM-over-IP切换器、Dominion SX上串口集中控制台和Dominion PX智能电源(iPDUs)用于远程控制连接设备的开和关。智能的iPDU也使管理员能够监控链接设备的电源状态。


Daniel Ong,区域基础设施经理,Molex新加坡分部

采用的解决方案

“力登建议的Dominion KX II,SX和PX解决方案满足了我们所有的要求”Ong说。 “现在,我们在任何地方都可以通过Web浏览器对数据中心的所有服务器实现BIOS级的访问和控制。”

力登的带外管理解决方案使Molex公司的IT管理员可以同时从任何地方安全管理多种类型的服务器和设备。解决方案提供的仪表板视图可显示数据中心所有连接设备的状态。通过已经部署力登的解决方案,无论位于数据中心外,还是在他们的工作站或通过VPN连接,应用技术支持团队都可以轻松访问数据中心的IT基础设施和服务器。

“力登的解决方案有效帮助Molex公司的数据中心工作人员实现了数据中心管理的现代化化,提高了工作效率,并确保了系统的可用性。”
Daniel Ong
Regional Infrastructure Manager, Molex-Singapore

Dominion KX II和SX安装简便,是可在几分钟内就可以被安装好的即插即用设备,具备了所有关键功能 —— 包括内部认证与网络安全访问。由于KX II提供BIOS级访问,即使服务器的操作系统崩溃或网络配置出现故障,仍然可以访问服务器。 通过Web浏览器或SSH/Telnet连接,Dominion SX能实现随时随地的带外串行控制。

为确保不间断可用性,KX II和SX还提供双网卡、双电源和一个专门用于紧急拨入的调制解调器端口。
Dominion解决方案使Molex IT技术维护团队能够随时对任何可能对服务造成影响的问题作出快速响应,技术团队无需亲自前往现场就能解决问题,同时也提高了工作效率。部署Dominion解决方案使之前,如果发生服务中断问题,如服务器操作系统或网卡故障,IT人员不得不前往故障现场去排障,由此不但会造成宕机时间过长,同时也增加了加班和差旅等费用。

“KVM-over-IP解决方案如何帮助我们,一个典型例子就是可以让我们通过VPN连接给物理服务器安装操作系统”Ong说。 “此外,远程访问连接的设备的控制台视图提供了另一种功能,用于监控设备的当前运行状态。”

Molex公司管理员经常使用的另一个重要功能是Dominion KX II强大的Virtual Media功能,他们使用这个特性可在远程服务器上安装应用,运行硬件诊断和传输文件。
为了保护服务器免受未经授权的访问,Dominion提供了多层安全保护,包括内置的身份验证、审计日志和其他诊断跟踪分析报告。此外,IT设备现在位于一个封闭的“无人值守”的数据中心,远程管理功能使工作人员不需要进入数据中心机房也能完成同样的工作,授权的工作人员仍然可以通过KVM-over-IP网络对其进行管理控制访问。

“能够远程重启所连接的设备、切换器和服务器,确保管理员不再赶到现场去执行这类简单操作,”Ong补充说。

成果

“力登解决方案帮助Molex公司的数据中心工作人员简化了工作流程,确保系统的可用性。凭借易于访问的BIOS级的控制——以及用于访问远程服务器驱动器的虚拟媒介支持—— 力登的产品有助于简化管理任务,例如软件安装补丁管理、故障排除和重新配置网络接口。“Ong说。

“无论位于数据中心内外,Molex公司管理员都可以排除故障,配置,维护,甚至重新启动他们的IT设备 - 就像他们在机柜旁边一样。除了能够更快响应和处理问题,力登的解决方案提升了数据中心的维护水平,达到了一个更高层次。”

“Raritan的解决方案肯定有助于IT员工更高效和更可靠地访问被管理的设备,”Ong说。 “利用基于Web的安全远程访问,无论我们的IT人员在哪里,都可以用他们的专业技术、通过力登的远程管理系统,更迅速,更有效地响应请求。”

“通过KX II控制PX来远程开关电源,是我们计划在未来充分利用的功能,这样IT人员能够从任何地方远程开关重启所连接的设备。”

Learn More About Raritan
客户

Molex公司是全球最大的电子连接器制造商之一。Molex成立于1938年,在16个国家拥有39家工厂。

挑战和需求
  • 公司需要一个更高效的方式来管理数据中心的服务器,更好支持在亚太地区的业务。
  • IT部门渴望将所有设备安装到一个无人值守的高标准数据中心,以增加安全性。
解决方案

使用以下设备对服务器和其他设备的进行远程管理:

  • Dominion®KX II KVM-over-IP切换器
  • Dominion SX 串口集中控制器
  • Dominion PX 智能电源
成果

Molex公司通过数据中心带外管理方案,已显著减少了维护的工作压力,同时不但提高了可用性,而且加强了安全性。


« Previous Case Study
Raycom

Next Case Study »
Der Spiegel