Dominion® SX II

Dominion® SX II

新一代串行控制服务器

Dominion® SX II是力登公司新一代串行控制服务器,提供了安全的Serial-over-IP访问和控制设备手段--在任何时间,任何地点。它是易于使用的串行设备控制服务器。

SX II支持大范围的Serial-over-IP连接方式,可以通过SSH/Telnet客户端,Web浏览器,CommandCenter,电话调制解调器,蜂窝式调制解解调器,以及机柜端的方式进行访问。力登公司推出了13种不同型号的1U设备,可以用来连接4,8,16,32,或48台串行设备。所有的型号都是两个电源(AC交流或者DC直流)以及两个千兆以太网LAN接口。

新款的SX II中运用了上一代SX累计超过500000000小时的使用经验。除了拥有一个更强大的硬件平台用于高性能串行处理,SX II的新功能介绍如下。

想了解更多关于我们
Dominion® SX II

功能

无需Java的串行IP访问

通过SSH,Telnet和Web浏览器界面实现完整的CLI访问和控制, 实用的直接端口访问手段。有两种基于脚本的自动配置手段(TFTP服务器和USB驱动器),从而允许快速的安装部署和变更配置。通过力登公司的CommandCenter集中管理产品,访问和管理数以千计的串行设备。

强大的新功能

DSX II拥有1GHz CPU引擎,内存空间增强8倍,两个电源(AC交流和DC直流),两个千兆以太网LAN接口,自动检测DTE/DCE端口,4个USB接口,笔记本/KVM访问,端口状态LED指示灯,而且所有型号可以选配的电话调制解调器。

高安全性

强AES和FIPS 140-2等级的加密,LDAP/RADIUS/Active Directory认证,以及双堆栈支持IPv4和IPv6网络协议

广泛的串口设备支持

全面兼容常见的串口访问设备,自动的DTE/DCE端口检测,无需使用全反线连接。灵活支持1,200到230,400波特率范围的串行设备连接速率,支持每一个接口独立的串行连接参数配置。

其他功能

不需要全反线

SX II允许您直接连接CISCO和其他兼容设备,而无需使用全反线。

紧急访问

SX II 提供了可选配的内置电话调制解调器,并且允许连接一个外置的移动通信(3G/4G)调制解调器,用于紧急情况下的访问。

自动配置

两种自动的配置手段(TFTP服务器和USB驱动器),用于快速的首次安装部署和配置变更。


完整的CLI管理

通过SSH,Telnet和Web浏览器界面实现完整的CLI访问和控制, 实用的直接端口访问手段。

灵活多用的机架旁访问

多种机架旁访问方式:(1)串行控制,(2)笔记本电脑/USB,或者(3)KVM方式管理。

FIPS 140-2加密

FIPS 140-2安全级别的解密模块,符合大多数监管机构的安全标准。强AES加密,强口令可选。


直接端口访问

通过SSH、Telnet和HTTP,可直接对与SX连接的各设备执行端口访问。 用户可通过单独的IP地址、独特的TCP端口或HTTP URL,实现这种快速、灵活的访问功能。

端口与会话日志记录

Dominion SX II可记录用户输入及串行设备输出到网络文件系统(NFS)服务器的信息。 这些日志信息可以加密和使用,即使用户未与该设备连接时。

端口关键字(触发器)

SX II用户可以创建端口关键字,这样当收到串行设备发出的信息时,可以发送相应的消息。 这些消息可通过电子邮箱、SNMP 陷阱进行发送,并可记录于NFS端口日志中。


多形式的Serial-over-IP访问图表

CommandCenter 集中存取和管理


Dominion KVM 和串行设备(包括 SX II、KX III、KSX II 和 KX2-101-V2)与 Raritan 的 CommandCenter 安全网关集成。借助 CommandCenter 管理系统,管理员能管理多个 Raritan 设备。用户能从单个集成系统访问数百乃至数千台计算机和连网设备。如果您拥有 5 个或5个以上 Raritan 设备,应考虑使用 CommandCenter 进行集中化管理和存取。

CommandCenter Centralized Access and Management

此外,CommandCenter 还提供远程电源控制、VMware 虚拟机访问以及带内存取解决方案的技术支持,比如 RDP、VNC、SSH 和领先计算机制造商供应的服务处理器等。CC-SG 为 Power IQ 电源管理解决方案提供了完美的补充,支持对连接到由 Power IQ 管理的多供应商 PDU 的设备执行电源控制。

准备了解更多

预约在线演示

预约演示,以了解 Dominion SX II的更多信息。

立即预约演示

阅读案例研究

了解Experian公司是如何通过IP安全地管理多台服务器,串行和网络设备。

了解更多

联系我们

联系产品专家,了解 串口集中管理的更多信息。

立即致电或在线联系