力登先进的技术

面向企业级数据中心的客户定制型机架式配电解决方案

当我们在世界上最大的数据中心部署力登PDU时,我们很快就意识到每个数据中心都有其独特的需求。这就是为什么我们开发了一种最佳的客户定制技术模型,使用户可以找到最适合自己的机架配电解决方案,满足数据中心任何需求。

您可以利用现有的PDU型号以及客户定制的高级程序计划来构建PDU, 满足您数据中心的特定需求。我们专业的电力专家团队会指导帮助您定义需求,找到最适合您的完美解决方案----对机架进行供电,解决挑战,提高运营价值。


找到最适合您的解决方案
 

力登提供了多种选择方案,以满足客户不同的需求,包括现成的型号到客户定制的工程解决方案,一应俱全。在我们的产品表中查看您可用的各种选项

归入产品目录的

按订单生产

力登提供超过700种PDU型号,这些型号都列在产品目录中,从广泛的PDU功能中选择您需要的PDU,我们将据此定制您的PDU.
点击此处选择PDU

客户定制

高级客户定制技术

当您的应用程序或想法需要一个真正独特的解决方案时,我们专业的技术团队将定义、设计并打造最适合您的数据中心。这一计划包括简单的修改目录产品到打造全新的产品应用程序!我们的技术团队会处理从开发认证到生产的各个方面。 让我们了解您的独特需求吧!


在此,我们将提供三个力登高级定制方案的案例,从较简单的自定义配置到由客户需求驱动的更复杂的设计:

1. 一个简单的颜色修改,意义却深远

公司: 迪士尼
挑战: 提高现场技术人员队伍的工作效率
解决方案: 区隔电力输送

迪士尼经常遇到由于现场人为原因造成的营运故障,主要是由于无法区分机架上的供电线缆,从而误插拔了错误的设备。力登先进的技术轻松解决了这一问题,通过一个全色彩、热喷涂的底盘,在视觉上简单区分了A和B供电线路。这一解决方案目前可作为客户自定义选项。

 

其他独特的定制选择包括输入线缆的长度、输入线缆的方向(顶部/母线槽供电,前部、底部供电或地板/底部)以及输入线缆的插座类型。创新的安装选项也可以完美契合您机架中的PDU底盘。

了解更多关于选择彩色机架PDU的五大原因



2. 客户定制演变为国际标准…

公司: 希捷,爱立信
挑战: PDU功能标准化,设计国际化
解决方案: 重新设计现有 PDU 以符合标准

通常情况下,像希捷或爱立信这样的领先公司正在全球范围内实施标准化协议。为了提高效率以及有效部署新项目,这些公司必须拥有一个独特的PDU体系结构,该结构也必须可以在北美和欧洲进行实施和认证,并且在部署地采用之前通过一系列的测试和采购来源认证等。

力登的高级技术团队在此聆听您的需求并提供完美的解决方案。我们专业的工程师会收集各项电力要求,满足这些数据中心的共同需求,基于现有的PDU架构,提供一个全新的PDU设计,并完全符合欧洲和北美的电压标准。基于L6-30插头和IEC60309、60A 3PY 208V,力登研发了这些型号,并确保获得UL和欧盟机构的认证批准。

联系我们的电力专家,了解更多有关力登产品如何满足您数据中心需求的资讯




3. 400V技术解决方案

公司: eBay
挑战: 计算能力加倍,降低电力成本
解决方案: 新400V三相,55KVA PX PDU

由于在某些特定的机柜中部署了多个刀片服务器,eBay公司希望任何一个指定的机架都能够提供高达55kva的负载。虽然传统的208V配电很难实现这一点,但是力登公司凭借先进的技术设计了一套解决方案,通过将更高的电压配电延伸到每个机柜,从而实现显著的成本效益。通过为每个机架提供400V电源,eBay将降压改造和线路传输损耗降至最低,同时降低了铜的使用。

了解更多有关eBay公司如何将数据中心能耗实现最优化利用

 


Complete the form below to request a quote from one of our product specialist.

 

* Denotes a required field.


 

 

准备了解更多吗?

产品单页

了解更多有关电源产品的信息

PX产品单页

评估单位

可以参加现场评估

了解更多

是否有疑问?

我们的远程访问专家可以为您提供服务

联系我们