博客

革命性的智能PDU:Raritan 推出全新PX4系列机架式PDU

Posted on June 8, 2023 by Gento

Raritian的新型智能机架PDU采用了突破性的创新技术,以提高电力可见度。  

如果你走进一个黑暗的房间找东西,你不会想用手机上的手电筒四处张望,而会选择开灯   

然而,关键设施的管理人员在处理问题时需要更多的设备来提供照明。他们可能受限于只能使用电筒,或者使用蜡烛、或者更糟。在极端情况下,他们必须盲目摸索,希望能发现发生了什么。  

电力系统的可靠性和电能质量对于数据中心高效运行和避免代价高昂的停机时间至关重要。当停机成本以六位数甚至七位数来衡量时,您希望尽一切可能防止并最大限度地减少此类情况的发生。此外,更高的电力成本、更高的电力需求以及对减少碳足迹的日益重视,使得在数据中心的整个电力链路中进行创新和有效的电力监控变得越来越必要。   

在Raritan,我们推出了一种新的智能电源机架分配、监控和控制解决方案,使设施管理人员能够随时了解电力分配的情况。PX4是理想的智能PDU,它为您的数据中心运营提供了无与伦比的可见度,超出了当前智能PDU解决方案的能力。其结果是,该解决方案能够满足当今的电力需求,并预测未来机架配电的挑战。   

电能质量挑战

一般来说,电力中断被认为是发生在设施外的电网中的事情,但数据中心硬件本身可能是电力中断的来源。数据中心部署了各种需要清洁可靠电源的设备。所有这些设备——从风扇到水泵再到照明镇流器——都会使设施的可用功率波形失真。这可能会导致电压骤降、暂态突波和谐波,导致基础设施不可靠且效率低下。例如,用于服务器、交换机和存储系统的非线性开关模式电源可以将谐波发射到配电基础设施中。必须监控关键任务硬件,以确保其高效运行,并且不会造成可能中断数据中心运营的问题。    

为了保证正常运行时间并提高运营效率,需要进行多维度测量,包括电压骤降、骤升/浪涌、总谐波失真和其他复杂情况,以便将实际测量值与理想测量值进行比较。这使的您能够了解到主要电力设施中、各级分支电路中或设备的真实电力质量。谐波会使设备不可靠,导致意外停机,并导致更高的能源成本。谐波电流也会导致错误的电源断路器跳闸,从而导致停机。解决断路器跳闸是一个冗长而缓慢的过程。这可能会是一件让人望而生畏的工作,面对一个连接到数十台设备的庞大网络,你必须找到事件发生的源头。这可能需要你拔掉电路上的每个设备的插头,然后一个接一个地给它们通电,直到发生另一次跳闸,这样你就可以找出罪魁祸首。如果你能仅仅看一看数据仪表板,看到那个导致是哪插座导致断路器跳闸,这样的排故方法是不是更加容易?这就是我们新的智能机架PDU带来的可见度和更多电能质量数据的一个应用领域,有助于保持系统的最佳运行。    

我们的解决方案

我们的Xerus硬件平台通过波形捕获技术深入了解高等级的电能质量指标,同时测量总谐波失真、电压和电流。它还提供了增强的断路器取证功能。我们创造了一个新的行业最佳精度,+/-0.5%的测量精度,与行业标准相比高了一倍。我们的智能机架PDU可以帮助管理人员进行容量规划、工作负载优化和故障切换规划。它还支持主动式和反应式正常运行时间/故障排除计划。通过监控电源插座的用电数据,您可以实时查看所需的各种细粒度的数据,以提高效率并减少在机架上进行手动更改的需要。     

PX4易于部署并适配各类IT设备,其中一个关键功能是我们的Cx插座技术,这是一项兼容C13和C19插座的改变游戏规则的创新技术。单个PDU可以覆盖多种应用场景,从而实现极大的灵活性和效率。无论输入电源来自机柜的顶部还是底部,45度角进线技术都提供了方便的电路连接。在正确的位置安装正确的插座可以保证安装的灵活性并满足转换插座类型的要求。新的设计还实现了高密度的配电,允许在更小的空间内有更多的插座。拥有正确的插座数量、类型和配置有助于提高机柜的功率密度,让用户在节省PDU和基础设施成本的同时获得所需的价值。  

我们新的智能机架PDU还承诺增强正常运行时间保障,我们的RamLock机械锁定机制降低了事故风险,我们的iX™控制器还提供了无数其他功能来支持正常运行时间。其中包括故障切换技术,通过冗余构架,即使PDU出现故障,依旧能保持电力供应;级联技术,可以通过主PDU汇总所有被级联PDU上的数据。   

安全对于维护这些系统的完整性至关重要。我们部署了最强大的安全功能,因此只有合适的人才能获得应有的访问和控制级别。我们采用TACACS+、加密、防火墙和所有其他保护措施,将不良行为者拒之门外。 

PX4不需要进行重大升级或更改即可与现有系统集成。它可以无缝连接您设施中已有的DCIM或BMS解决方案,无论它们是由内部还是第三方构建的。收集和传输在PDU周围的插座、机架和环境中收集的有价值的数据从未如此简单。   

有关新款PX4所有功能的详细信息,请访问- https://www.raritan.com/ap/cn/products/power/power-distribution/rack-pdu

Other Blog Posts

谁会更重视ISO27001?
Posted on July 1, 2024
The cascade effect of data center failure on businesses - why sensors are essential
Posted on November 5, 2023
人工智能的快速发展和使用力登PDU满足更高的电力需求
Posted on October 11, 2023
Data Center Report Fewer Outages, But Downtime Still Costly
Posted on September 20, 2023
Survey: Energy Usage and Staffing Shortages Challenge Data Centers
Posted on September 20, 2023

View all Blog Posts

力登官方微信公众号

力登官方微信公众号
cn-blogfollow

近期活动

New Zealand Cloud & Datacenter Convention 2022
3 November 2022, 9am – 4pm  •  Grand Millennium Hotel, Auckland, New Zealand
Data Centre World Singapore
12th – 13th Oct 2022
Korea Cloud & Datacenter Convention 2022
6th Oct 2022
Philippines Cloud & Datacenter Convention 2022
4th Aug 2022
JANOG50 Meeting Hokkaido
3th – 15th July 2022

View all Events

力登最新新闻

罗格朗获得的认证和完整的工程过程控制为使用在涉及数据相关的应用中的连网设备提供了信息安全方面的信心。
Posted on July 1, 2024
重振数据中心行业—罗格朗重磅推出两款革命性的智能机架式PDU!
Posted on May 1, 2023
独家专访丨惠州如何升级制造业?法资企业CEO提了个建议
Posted on December 2, 2021
力登公司推出MasterConsole®数字双显示器KVM切换器
Posted on February 18, 2021
Legrand Data, Power and Control Division Announced as Finalist in Six Categories at DCS Awards 2020
Posted on November 9, 2020

View all news