主页 » 博客 » 优化数据中心空间和电力
Posted on May 24, 2021 by Gento
消费者和企业运用信息技术的方式正不断发生着变化,这也将影响企业的运营方式。与此同时,IT技术也在快速发展。对于那些负责提供计算支持的人员来说,这两个因素意味着一点:信息技术的发展速度,必须与业务发展速度保持一致——否则,稍慢一些,业务就会受到影响。
为了使IT技术跟上业务发展的速度,其核心团队必须始终保持领先地位,只有这样,才能适应业务和技术前沿的快速变化。只有保持不断地更新,才能使IT技术核心-—数据中心,不断地优化。而这种优化必须在数据中心的物理范围内进行,对于这一点几乎无一例外。
每个数据中心都分为灰色建筑空间和白色建筑空间两种。前者主要放置的是后端基础设施(如:开关设备、UPS、冷却器等);后者包括服务器、机架、存储和配电系统等IT设备。一个典型数据中心的灰白空间比为30:70。机架约占白色空间的45%左右,热通道和冷通道则占用了剩余的空间,这意味着数据中心实际具备生产力的空间率实则不到30%。
尽管目前新冠疫情大爆发,但土地的价格仍然非常昂贵,因此,即使只为数据中心增加一些占地面积,也是一个昂贵的选择,更不用说建造一个新的、更大的数据中心了。此外,企业、用户和监管机构越来越重视气候的变化,数据中心确实会消耗大量能源。面对这种种限制,企业若想优化数据中心,那只有一个选择——数据中心升级。
鉴于数据中心产生效益业并促进业务增长的建筑空间实际不到三分之一,最终导致企业垂直发展也就不足为奇了。其实可以简单增加机架高度(视承载能力而定),或重新定位如配线架和机架上的网络交换机。而且,通常情况下,每个机架一定都会有未使用的空间。这种利用率不足的情况在机架之间参差不齐,因此,要对每个机架进行查看,确定是否可以进行重新排列和添加设备。
与机架空间一样,机架内的电源通常也未得到充分利用,完全有优化空间。在这里,通过母线或智能配电装置可以真实地反映机架内实时或在某一时间段内的耗电量。这些信息可用于识别非工作状态的加工资产,也可识别那些计算量小但消能耗大的设备资产,从而更好的进行能效规划,同时对电力保护、配电和冷却基础设施设备的容量规划起到一定的辅助作用。
对于单相电源的数据中心来说,如果其电源容量已经接近上限或机架空间不足,那么切换到三相电源则一个非常明智的解决方案,这样可以在每个机架上放置更多的加工处理设备。
总之,从长远来看,对于机架垂直增长的投资,远比对数据中心进行改造更有益、有利。