主页 » 博客 » 数据中心宕机情况有所减少,但宕机成本却明显上升
Posted on November 18, 2022 by Gento
数据中心运营商遭遇数据中心宕机次数确有减少,但一旦发生宕机事故,它所带来经济损失将越来越大。
根据国际正常运行时间协会Uptime Institute最近的一项报告显示,2021年在对全球IT和数据中心经理的786份调查中,有69%的数据中心运营商表示他们在过去三年内经历的宕机次数比2020年的低了78%。
2021国际正常运行时间协会全球数据中心调查研究Uptime Institute Global Data Center Survey 2021的发起者们推断,疫情期间宕机次数减少可能是由于以下几个原因:
在过去两年中,宕机事故的严重程度保持相对不变。报告称,虽然大多数受调查者表示宕机次数可以忽略不计或可以用很少来形容,但44%的受访者说在2020和2021年,他们的宕机情况非常严重或可以说影响巨大,造成了重大的经济、运营和声誉方面的损失。
然而,宕机的经济损失正在上升。2021年的受访者表示宕机事故对他们造成了巨大的经济损失,其中有62%的人表示损失超过10万美元,高于2020年的56%。其中,2021年有15%的人遭受的损失超过100万美元。
造成数据中心宕机的原因
现场电源问题是罪魁祸首,在2021年,由于电源问题约造成数据中心43%的宕机状况,其次是网络问题(占14%的停机)、冷却问题(占14%)和软件或IT系统错误(占14%)。
总之,2021年中79%的宕机事故涉及人为错误。受访者表示,导致宕机的主要两大问题,一是员工未能遵循程序,二是员工的操作流程或程序不正确。调查发现,超过四分之三(76%)的IT和数据中心经理认为,如果有更好的管理和流程,他们最近所遭受的停机事故是可以避免以及预防的。
随着企业对IT基础设施可靠性和可用性的日益依赖,使用正确的解决方案来监控电源链,将大大降低这些宕机事故发生的可能性。
Raritan力登公司解决方案可提供以下主要服务:
这些功能结合在一起,为快速修复和减少人为错误提供了正确、智能的解决方案,减少了意外停机时间,并为您的企业避免了损失。
如需了解更多资讯,请随时联系我们