关于我们

力登智能电源组合配备新控制器后变得更智能

Posted on March 11, 2017

—新功能支持数据中心运行基于适应未来发展架构的平台能够处理现有和未来的数据中心挑战—

美通社纽约2017年3月14日电  罗格朗(Legrand)旗下品牌、领先的智能数据中心管理与机架式电源分配解决方案提供商力登(Raritan®)今天宣布下一代智能电源产品组合。力登全新智能机架式电源分配单元(简称iPDU)系列由全新iX7™先进控制器支持,具有更多的智能管理功能,帮助数据中心基础架构能够适应未来发展。

除了高效、可靠地分配电源,力登的智能电源分配单元配备了新的iX7板载控制器,凭借更多计算和存储功能,支持新的应用并收集和分析IT设备的用电数据、数据中心内可用电源容量以及机柜环境健康状况。新的iPDU还提供更多的传感功能与基础架构数据收集点。

此外,新的iPDU具有新的运行时间功能,包括—冗余网络和电源共享—以及成本缩减功能,如扩充iPDU级联,以便减少网络安装成本以及成本高昂的IP端口与丢包。

随着数据中心根据新的商务和数字要求转型,IT设备更新越来越频繁。力登电源解决方案总监David Wood表示:“为了与时俱进,并满足最新需求,力登让控制器—iPDU的大脑—拥有更多净空和更多定制功能,以便支持未来用户定义的应用。”

Wood补充道:“例如,对于边缘数据中心或主机托管中心,客户也许需要采用多层生物统计使用授权来开关远程机柜的门—我们全新iX7支持的iPDU能实现这点。客户有时需要更快的网速,我们的iPDU支持千兆以太网。不论何种问题,我们的iPDU都足以处理数据中心的新管理应用,无需淘汰与替换原有的电源和监控基础架构。”

新的iX7支持功能包括:
双网,实现更高可靠性与更多访问选项。对于高可用性连接与访问,双网功能使用户能够从两个不同网络连接iPDU。

此外,您能够详细地定义每个网络的用户访问和许可-如只限监控下访问—实现更多授权资源,从而监控电源运行时间和使用。例如,用户能够向不同网络中的主机托管供应商提供其iPDU和数据中心的访问权,无需进行局域网授权。

冗余电源共享。利用数据中心机柜的典型双供电设计,标准的Cat5网线可用于连接iPDU正反面的iX7控制器。如果其中一个供电出现故障,第二个iPDU会支持两个控制器,并即时发布电源中断警报;绝不会与任何一个iPDU断连。下游级联设备(包括iPDU与环境传感器)将保持通电,并在仪表板上显示出来,帮助减少平均修复时间并提高运行时间。

通过搭配最佳USB与以太网连接后实现的扩展级联。通过共享一个以太网端口,缩减网络安装成本,包括成本高昂的丢包。选择最佳方式,利用两个USB端口中的一个,菊链最多八个电源分配单元,或利用千兆以太网端口进行级联。

全新易用型HTML用户接口。更容易查看数据中心电源数据和环境信息。高度响应的网络GUI可通过任何设备或平板,或从台式电脑直接访问。全新设计的仪表板使您方便地获得最重要的信息,轻松查看iPDU的健康状况,以及机柜的耗电记录。它还提供易于识别的报警,以便人们快速采取措施,防止出现断电。

高清彩色TFT显示器。清晰的显示器将根据iPDU感应到的警报级别,改变颜色;如果您的现场技术人员能够快速识别阈值超限的iPDU,就会即刻了解正确的电源信息并采取适当措施。

欲知详情,请访问 http://www.raritan.com/newix7 ,观看新功能视频。

上市
即日起,iX7支持的iPDU在全球销售。力登的网上产品选择器(raritan.com/product-selector)让客户能够轻松认出具有最新iX7控制器的智能机架式电源分配单元配置。已配备力登iPDU的客户能够利用新的iX7固件,体验新功能。

力登电源组合
由于发现机架式电源分配单元是数据中心内的最佳监控优势点之一,力登率先于2007年在联网机架式电源分配单元上增加了一台用户可编程计算机,为更智能机架和智能数据中心创建了平台。因此,数据中心运营者现在能够监控能源、电力容量、温度、湿度、电源分配单元状态、线路、电路断电器和插座,并远程对IT设备进行电力重启。

目前,力登所有的电源产品都是基于Xerus™技术平台【插入链接】,该平台包括固件堆栈以及力登设计和拥有的物理电路层板。开放式固件架构支持所有的编程语言和脚本语言方法,以便开发和定制化数据中心应用,并最大化设备互操作性。Xerus还提供最新的安全协议和访问授权—如复杂密码、多用户资料、LDAP和RADIUS—以及开放式API,以便支持BMS、DCIM和其它管理系统。

力登简介
力登于1985年成立,当时旨在为IT专业人士开发KVM开关,以便远程管理服务器。如今,罗格朗旗下的力登已经成为领先的智能机架式电源分配单元、KVM开关和其它数据中心基础架构管理解决方案供应商。该公司的解决方案提高了全球数据中心的可靠性和智能性,包括全球财富500强排名前10名中的9家企业。欲知详情,请访问Raritan.com、LinkedIn或Twitter。

北美罗格朗简介
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专业公司。罗格朗为商业、工业和住宅市场提供全面的解决方案,使其成为全球客户的标准选择。持续的高价值创新产品是增长的主要推动力,尤其是源自罗格朗全球Eliot计划的互联设备。2015年,罗格朗的销售额达到53亿美元。该公司在北美和中美经营多个知名品牌,包括C2G、Cablofil、Electrorack、Luxul、Middle Atlantic、Nuvo、OCL、On-Q、Ortronics、Pass & Seymour、Pinnacle、QMotion、Quiktron、力登、Solarfective、Vantage、Wattstopper和Wiremold。罗格朗股票目前在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)挂牌交易,而且是CAC40、富时社会责任指数(FTSE4Good)、摩根士丹利世界指数(MSCI World)、ASPI、Corporate Oekom Rating和道琼斯可持续发展指数(DJSI)等指数的成分股(国际证券识别编码:FR0010307819)。www.legrand.us

所有商标均为各自所有者所有。

媒体联系方式:

 

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
重振数据中心行业--罗格朗重磅推出两款革命性的智能机架式PDU!
Posted on May 1, 2023
独家专访丨惠州如何升级制造业?法资企业CEO提了个建议
Posted on December 2, 2021
力登公司推出MasterConsole®数字双显示器KVM切换器
Posted on February 18, 2021
Legrand Data, Power and Control Division Announced as Finalist in Six Categories at DCS Awards 2020
Posted on November 9, 2020
力登公司(Raritan)推出新型智慧型机架控制器(SRC),用于智能地管理数据中心和关键基础设施中的环境和安全信息

— 智慧型传感器(SmartSensors)将温度、气流、水/泄漏和触点闭合的状态数据传输到新型智慧型机架控制器(SRC),为实时决策和管理数据中心提供关键的数据支持 —

Posted on November 9, 2020