Posted on October 2, 2013
(纽泽西州萨默塞特, 2013年10月2日) 力登 (Raritan)公司,全球数据中心基础设施管理(DCIM)与机架配电装置的领导者,为旗下的智能型机架配电装置 (iPDU) 新增10种全新的颜色选择,协助数据中心的专业人员在识别与找出配电路径,以及区别机架内的多台PDU时,能够节省宝贵的时间。
身为iPDU最大的供应厂商,力登公司提供了最多的PDU颜色选择:红色、蓝色、绿色、洋红色、橙色、黄色、白色、棕色、灰色、淡蓝色及黑色。
力登为了使顾客更容易从远程、任何角度,以及各种照明环境下识别机架PDU,整体PDU机壳采用专业的彩色粉体涂装技术,而非只是贴上彩色贴纸。并且旗下的SecureLock电源线提供色彩选项,将这些电源线安装于机架PDU与服务器电源供应器之间,可防止上述装置不慎断开。
力登公司的电源管理解决方案主管David Wood表示:「我们的客户,尤其是采用高密度服务器机架的数据中心,由于越来越难了解电力链如何组合,因此从以往就不断要求我们提供彩色PDU。」「色彩是一种可以快速目视识别的简易方法。例如,以色彩标示的系统,即有助于迅速识别PDU的功能与电源路径,同时可大幅精简故障排除工作。」
如eBay等客户已采用彩色PDU,以协助区别采用多颗电源供应器为服务器和其他装置提供电力的A供电与B供电。许多客户为机架PDU选择色彩,以符合电力链内其他组件所采用的色彩,例如进出UPS的供电,而其他客户则是以彩色PDU识别不同的电源类型,例如,208V 三相Delta、208V/120V 三相 Wye。除了更容易找到电源组件与避免人为错误之外,彩色PDU与SecureLock 插头线也提供额外的效益,可使数据中心达到最大的正常运作时间。如需更多使用案例,请参阅《选择彩色机架PDU的五大原因》电子书。
如何购买
您可以向力登全球的代理伙伴购得力登全新的10种彩色机架PDU。
力登公司的机架iPDU提供业界最多种类的产品组合,包括,单相、三相、高功率 (400V)、插座计量、插座切换式,以及非切换式机架PDU和行内 (Inline) 电表,以符合多元IT环境的需求。力登iPDU内建智能型功能,使用选购的即插即用传感器,可提供实时、插座层级的数据中心能源与负载监控,以及环境条件的监控功能。力登iPDU可搭配以太网络使用;并可新增选购的Wi-Fi网络。
关于 Raritan (Raritan.com)
具有实绩的Raritan 为各种规模的数据中心及实验室提供创新的电源管理、基础设施管理、KVM及序列解决方案。在全球50,000个据点都可见到 Raritan 获奖无数的软硬件解决方案的踪迹 – 包括智能型机架 PDU、能源管理软件、DCIM 软件解决方案,以便有效的管理数据中心容量、资产及异动;KVM-over-IP 与 Serial-over-IP 存取产品具备可让 IT、实验室及设施主任、经理及系统管理员提升电源管理效率、增进数据中心及实验室生产力,以及促进分公司营运所需的控制能力。
Raritan总部设于美国新泽西州 Somerset, N.J.,在全球76国内设有服务当地客户的营业处。请至 Raritan.com.tw 网站深入了解本公司,或至 Raritan 部落格密切注意本公司的信息。Raritan 为 Green Grid、Climate Savers Computing Initiative,以及 Leadership in Energy and Environmental Design 协会的现役会员。本公司对于EPA数据中心倡议计划所做的贡献,受到EPA的肯定。
All marks are the property of their respective owners.