Posted on February 6, 2014
—为数据中心、实验室、分办事处和广播室提供快速、安全、可靠的 BIOS 级设备访问和控制—
美通社新泽西州萨默塞特2014年2月4日电 力登 (Raritan) 今天推出该公司的下一代 KVM-over-IP 切换器 Dominion® KX III,提供行业最高的视频性能,为数据中心、实验室、服务器机房、广播制作室和分办事处提供更好的设备支持。
KX III 的新硬件架构、更强大的 CPU 和改进后的视频压缩算法带来了高性能远程视频体验,使得工作可以从世界上任何地方远程完成,从而提高了效率,也不必亲自前往设备间。这些改进也能为对广播、媒体和娱乐行业至关重要的视频和音频密集型应用提供支持。
KX III 的下一代视频处理引擎既支持传统的远程服务器管理应用,也支持需要1920x1080分辨率、24位色彩、数字音频和双显示器的动态广播应用。此外,KX III 的流视频功能使人们可以通过 IP 网络以30帧/秒的速度观看一部 1080p 的有声电影。
KX III 下一代视频处理功能为多个行业提供支持:
举例来说,力登的一个长期客户计划在新的服务器机房使用 KX III 来审阅和加载视频、高清图片(1920x1080)和动画,在该金融公司大楼的各个公共屏幕上进行播放。用户将能够在独立的窗口中同时连接和运行多台服务器。
力登高级产品经理 Richard Dominach 表示:“过去,对于需要远程观看高清视频和音频的应用,可供选择的系统不仅昂贵,而且不灵活。你必须来到设备旁边才能访问它。KX III 的独特之处在于其可以对一般服务器管理以及使用视频和音频的动态应用进行远程 IP 访问,从而提高生产力。”
Dominion KX III 简介
Dominion KX III 企业级 KVM-over-IP 切换器使多名 IT 管理员(远程和本地用户皆可)能够访问和控制多台服务器,从而提高了全球各 IT 部门的生产力。这款新切换器为1名、2名、4名或8名用户提供对8至64台服务器的远程控制,借助力登的 CommandCenter 安全网关,客户可以通过一个 IP 地址连接至数百台服务器。通过 BIOS 级访问,即使服务器的操作系统不工作,服务器也始终处于可访问的状态。
利用 KX III 的通用虚拟媒体,管理员还可以远程安装软件、传输文件、备份数据和进行诊断。服务器供电可通过力登的 PX 系列远程配电单元来控制。
KX III 提供行业最好的高清远程视频分辨率(1920x1080像素)、基于 DVI 的数字本地端口(用于机架访问)和多显示器支持。和其它只支持模拟 VGA 视频的企业 KVM-over-IP 切换器不同,Dominion KX III 同时支持模拟 (VGA) 和数字视频(DVI、HDMI 和 DisplayPort)。Dominion KX III 具有 FIPS 140-2 认证密码模块、智能卡/CAC 认证和 IPv6 等安全功能。此外,凭借双电源和双千兆以太网端口,Dominion KX III 堪称全行业最安全可靠的数字 KVM 切换器。
Dominion KX III 将于本月上市。更多信息,请访问:http://www.raritan-ap.com/cn/products/kvm-over-ip/dominion-kx-iii/
力登简介
力登是公认的各类规模数据中心能源和基础设施管理解决方案创新厂商。在全球5万多个地点,力登获奖的软硬件解决方案(包括智能机架 PDU 和传感器;DCIM 和能源管理软件与接入和控制产品)为 IT 和设施主管、经理及管理员提供他们所需的控制力,来提高电源管理效率,改善数据中心生产力,加强分支机构的营运。力登总部位于新泽西州萨默塞特,在全球设有办事处,客户遍布76个国家。请阅览 Raritan.com 或力登博客。
力登是 Green Grid(绿色网格联盟)、Climate Savers Computing Initiative(计算机产业拯救气候行动计划)和 Leadership in Energy and Environmental Design(领先能源与环境设计协会)的活跃成员。公司因对美国环保署 (EPA) 的数据中心计划所做出的贡献而受到美国环保署的表彰。众多顶级行业分析公司也对力登进行过表彰。力登被 Gartner(高德纳)评为“DCIM 最酷厂商”(Cool DCIM Vendor);被 IDC(国际数据公司)评为“全球主要 DCIM 厂商”(Major DCIM player worldwide);被 EMA 评为“最具价值的 DCIM 厂商”(Strong Value DCIM Vendor);还被 TechNavio 评为“关键 DCIM 厂商”(Key DCIM player)。
所有标志均为它们各自所有者的财产。