Posted on December 13, 2015
——业内最具生产力、最强大的工作站与服务器远程浏览、访问与控制用户界面
新泽西州萨默塞特——(2015年11月30 日) 电——领先的智能数据中心管理、KVM和机架配电解决方案供应商力登(Raritan)今天面向Dominion® KX III数字KVM切换器推出一个新的IP用户终端。新终端将为技术员、操作员、工程师以及IT专业人员提供经济型的IP解决方案,帮助他们通过业内最具生产力、最强大的用户界面实现IT设备的高性能远程访问。
KX III用户终端解决方案是在广播站、控制室与实验室以及办公室与数据中心工作的理想之选,支持:两个每秒30帧的1920 x1080视频,服务器之间的次秒级切换以及单个或双显示器上八个或更多同步进行的KVM-over-IP视频。与其它需要独立网络的高性能KVM解决方案不同,用户可以访问并控制多个服务器和其它设备的企业局域网和/或广域网。此外,KX III的网络浏览器界面支持授权用户在旅行时使用他们的便携式电脑或者个人电脑访问互联设备,或者从家中进行应急访问。
力登产品管理经理Richard Dominach表示:“这个新的IP用户终端提供多种功能,它可以用来替换或者补充昂贵、不灵活的广播系统,或者用作实验室、工作室或者运营中心的控制台。它可以支持技术员或操作员的高性能需求,以及面向IT和广播工程师的BIOS级访问与虚拟介质。与KX III一样,这个新的用户终端旨在通过提供最佳性能、可靠性、可用性、兼容性和安全性提高生产力。包括DVI、HDMI和DisplayPort等模拟(VGA)和数字视频格式全部支持。”
KX III用户终端设备可以方便地放置在在同一个房间或者离KX III切换器几英里的地方,连接服务器和其他设备。任何用户终端都可以使用经济、可升级的Cat5、Ethernet和TCP/IP技术,访问企业中的所有KX III切换器。这个用户终端可以放置在桌子上,安装在标准的19寸机架上或者悬挂在液晶显示器后面。
Dominion KX III简介
力登的Dominion KX III企业级、安全KVM-over-IP切换器在一个单切换器中提供高达64个多平台服务器与串行设备的BIOS级远程管理。通过BIOS级访问,可以在服务器操作系统不工作的时候始终访问并且远程重启服务器。
上市与定价
KX III用户终端通过力登的渠道合作伙伴在全球推出,其在美国的标价为999美元。与Dominion KX III数字KVM切换器一起,这个力登解决方案的价格只是许多广播系统定价的一小部分。
垂询详情,请访问www.raritan.com/ap/cn/UserStation
力登简介
罗格朗(Legrand)旗下子公司力登是各种规模数据中心电源管理和KVM-over-IP解决方案公认的创新者。在全球范围内为76个国家和50000个客户数据中心提供服务,力登备受赞誉的硬件解决方案可提升能源效率,增加稳定性并提高生产力。垂询详情,请访问Raritan.com或者登陆力登博客关注该公司。
# # #
所有标志均为它们各自所有者的财产。