关于我们

重振数据中心行业--罗格朗重磅推出两款革命性的智能机架式PDU!

Posted on May 1, 2023

2023年5月1日 -全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗重磅通过推出业界下一代智能机架PDU,以满足当今数据中心不断变化的机架配电需求。新产品在结合前几代力登和Server technology机架式PDU的先进软件和硬件技术的基础上,增加了大量新的突破性功能,为罗格朗的客户提供业界领先的高品质硬件和高可靠度的服务。

两款新的智能机架PDU产品(PX4和PRO4X)分别由罗格朗旗下品牌力登和Server Technology生产销售。这两款产品彻底改变了容量规划、工作负载优化、环境监测、物理和数字访问控制以及正常运行时间计划。PX4和PRO4X将30多年久经考验的研发能力和生产技术与业界认可的硬件和软件相结合,解决当今数据中心运营商的电力需求,同时帮助客户预测未来的机架配电挑战。 

相较于上几代产品,PX4和PRO4X的功能设计以前瞻性的眼光,进行了飞跃式的提升。它们是第一款在机柜和设备级别测量总谐波失真的机架式PDU,为数据中心运营商提供了一套完整、准确(+/-0.5%)的内部电能质量监测指标,包括波形捕获功能。

例如,PX4和PRO4X提供的峰值和最小/最大功率测量值的可见性对容量规划、识别滞留容量和进行故障切换规划极为便利。此外,该产品的带波形捕获的断路器跳闸取证,不仅可以帮助运营管理人员及时发现断路器跳闸的确切出口和潜在原因,还可以捕获、可视和审查波形电能质量数据,以防止类似事件的发生。总的来说,PX4和PRO4X为需要高品质创新和高效率性能的数据中心运营商提供了优质的数据收集及优化、基础设施灵活性配置以及白空间安全。

罗格朗数据、电力和控制部门副总裁/总经理Joe DeLong表示:“鉴于许多数据中心缺乏他们真正需要的电能质量监控产品,来提高运营效率和可持续性,我们非常高兴推出了力登PX4和Server TechnologyPRO4X智能机架式PDU,以彻底改变数据中心和关键业务设施管理电力和重要基础设施的方式。根据Uptime研究所的数据可以得知,43%的停机是由电力相关的问题导致,从而增加各种财务成本。PX4和PRO4X可大大缓解这一挑战,同时也为习惯防患于未然的数据中心专业人员提供卓越的电源分配管理和功率密度。我们很高兴看到,这种新的智能PDU设计能够帮助关键业务设施的管理人员优化其电力使用和容量,同时确保最大的正常运行时间。”

力登PX4和Server Technology PRO4X的其他关键功能包括:

  • 高密度插座技术(HDOT)和HDOT Cx插座,将IEC C13和C19组合成一个插座,可容纳C14和C20插头
  • 45度角馈线,让设备管理人员可将PDU配置在任何需要的位置
  • 交流电源和分支电源沿PDU的整个长度采用单列电源
  • 简单方便的数据收集和导出,以使能源合理利用
  • 默认情况下,所有PDU数据的安全加密通信

我们有理由相信,PRO4X和PX4是智能配电的未来!有关更多信息,请访问Server Technology PRO4X力登 PX4

###

关于罗格朗:

罗格朗是电气和数字建筑基础设施领域的全球专家。它为商业、工业和住宅市场提供全面的解决方案,使其成为深受全球客户欢迎的供应商。罗格朗集团利用在建筑行业里信誉卓越的技术和社会影响力,通过改进人们生活、工作的空间,以简单、创新和可持续的电力、数字基础设施和互联解决方案来创造更美好的生活。罗格朗通过收购和创新的方式,不断推出新产品,包括具有更高使用价值的产品(快速扩展的细分市场:数据中心、互联产品和能源效率计划),追求盈利和负责任的增长战略。根据最新财报,罗格朗2022年的销售额为80亿欧元。该公司在巴黎泛欧交易所上市,是CAC 40和CAC 40 ESG指数的成分股。(代码ISIN FR0010307819)。 https://www.legrand.com.cn

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
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
— 智慧型传感器(SmartSensors)将温度、气流、水/泄漏和触点闭合的状态数据传输到新型智慧型机架控制器(SRC),为实时决策和管理数据中心提供关键的数据支持 —

Posted on November 9, 2020
Legrand India Launches Datacenter Infrastructure Solution for the addressable market size of INR 3000 crores
Posted on August 23, 2020